This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674R10:与 CC3301共存

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2674R10, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1318231/cc2674r10-coexistence-with-cc3301

器件型号:CC2674R10
主题中讨论的其他器件: Z-STACK

您好!  

在哪里可以找到有关 CC2674R10 (使用 Matter over Thread 或 Zigbee)在与 WIFI 设备配合使用时如何处理共存的更多信息? 它是否 支持数据包通信仲裁(PTA )?

此致

杰弗里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoffrey、您好!

    此处提供了 相关的 E2E 主题 以及《Z-Stack 用户指南》 Wi-Fi 共存部分 、帮助您快速入门。  支持 PTA、但请注意、对于 DMM 解决方案、只有一个 SimpleLink CC2674R10射频堆栈可以支持 Wi-Fi Coex (例如、Thread 或具有 Coex WiFi 的 BLE、而不是同时支持 Coex WiFi 的 Thread 和 BLE)。

    此致、
    瑞安