Other Parts Discussed in Thread: CC2674R10
您好!
下面是我的用例:
-我想仅在 BLE 中使用 CC2674R10,然后在运行时仅切换到 Zigbee。
-在 Zigbee 中,我不希望 BLE 堆栈/无线电对 Zigbee 产生任何影响,反之亦然。
问题:
-是否有方法(API ?) 要启动和停止 BLE 或 Zigbee 堆栈?
-如果没有,应该使用 DMM 通过设置 BLE/Zigbee 在块模式?
"被阻止的堆栈 将仍然能够 调度命令以及当前策略和 GPT 将用于制定调度决策。 这意味着虽然堆栈可能设置了阻塞约束集、但它可能 仍然影响 另一个堆栈的无线电访问。 这种情况会发生、以防 已阻止 堆栈的无线电命令被调度到未来(超过几毫秒)、同时也被视为具有更高优先级。"
-是否有已知设置(策略表,GPT ..) 在哪里、我们将确保 BLE 在阻止时不会影响 ZigBee、而 Zigbee 在阻止时不会影响 BLE?
此致、
杰弗里