This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:SDK 中的哪个示例项目用于与3线共存的 Matter RCP?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2652PSIP, CC1352P, SYSCONFIG, CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1316371/cc2652p-which-example-project-in-sdk-is-for-matter-rcp-with-3-wire-coexistence

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件: CC1352PSysConfig

您好、专家:

我的客户的产品是 AP 路由器。 它们需要 Matter RCP。

我是否能够知道 SDK 中的哪个示例工程适用于与3线共存的 Matter RCP?

客户应使用哪种 EVM 进行开发? 它们使用 CC2652p1。 它们应该使用 LP-CC2652PSIP 或 CC1352P_2_LAUNCHXL?

Br、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    TI Thread RCP 示例工程 可用于 LAUNCHXL-CC1352P-2、它是推荐用于 CC2652P 软件开发的硬件平台。  可从 SysConfig 文件添加射频共存、请在 SysConfig 编辑器中启用 TI-OpenThread -> Radio ->"Enable coexistence"和 RF ->"RF 共存"框。  如果客户计划通过 SimpleLink F2 SDK v7.10来支持 RCP、则请让他们参考 ot-ti GitHub 软件 以获得持续的支持。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    我使用7.10.1.24 SDK、CCS 12.5、示例工程 rcp_CC1352P_2_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang。

    当我启用共存时、它会显示如下。

    对于 3根导线、如何 启用它?

    如何为3根导线配置引脚?

    它会在我构建工程时显示许多警告。 我是否应该对这些警告感到担忧?

    Br、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    共存模式由 SysConfig 射频模块确定、您应该使用 Coex PHY IEEE 802.15.4启用射频共存

    我认为您无需担心未使用的结果属性编译器警告。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    我能知道您使用的是哪个示例吗?

    我 在7.10.1.24 SDK 中使用 rcp_CC1352P_2_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang。  

    在"射频"页面中、它看起来不像您的。

    我需要 RCP 来处理 Matter。 这是正确的工程、对吧?

    Br、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的示例与您自己相同。  您应该导航到"TI DRIVERS"->"RF"、"RF DESIGN"->"RF Design"。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    谢谢。 我找到了。

    我应该也在下面启用吗? TI 驱动程序-> RF 有什么区别

    Br、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要在 TI-OpenThread 和射频模块上实现共存。  RF 建立了 IEEE 共存性、TI-OpenThread 将访问用于其应用的功能。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    谢谢。

    仍然混淆 RCP 项目的2个源之间的区别。 您能帮助澄清一下吗?

    RCP 示例项目 

    https://github.com/TexasInstruments/ot-ti

    Br、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC2652P

    您好、专家:  

    我的客户需要 Thread RCP 来处理 Matter。

    我是否能够指望他们通过线程1.3认证的 TI 示例代码?

    RCP 示例项目 

    我没有看到任何类似 BTool for Thread 的测试工具。 客户不需要任何工具即可通过认证?

    Br、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SimpleLink CC13XX/CC26XX F2 SDK 中提供的 RCP 示例工程 可以由 CCS 构建、在本地引入 OpenThread 库、已通过 Thread 1.1.1认证、并 支持的最高 SDK v7.10

     ot-ti GitHub repo 的 RCP 替代 版本使用 GCC 和 CMAKE (即、无 CCS IDE)构建、 参考 OpenThread SimpleLink CC13XX/CC26XX GitHub 分支进行构建、针对线程1.3进行认证、并从 SDK v7.10及更高版本(即未来更新)提供支持。

    如果您的客户需要 Thread 1.3支持、则其唯一选择是使用 ot-ti GitHub 存储库。  Thread 认证 流程与低功耗蓝牙不同、因此、我建议您 联系 Thread Group 获取最终产品认证说明(因为 TI SimpleLink 器件已建立 Thread 1.3认证产品)。

    此致、
    瑞安