This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:'CC2530 (ZigBee 路由器)和 CC2652 (ZigBee 协调器)是否能协同工作? 任何要在两端维护的 Z-stack 版本?&'

Guru**** 2927740 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1320043/cc2530-whether-cc2530-zigbee-router-and-cc2652-zigbee-coordinator-work-together-any-z-stack-version-to-be-maintained-at-both-end

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件:Z-stack

' CC2530 (ZigBee 路由器)和 cc2652 (ZigBee 协调器)是否协同工作? 是否有任何要在两端维护的 Z-stack 版本?'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它们可以协同工作。 对于 CC2530、建议使用 Z-Stack 3.0.2。 对于 CC2652、 目前建议使用最新版本:7.10.00.98。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来很棒!!!

    感谢您的更新。