This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651P3:使用 macCslInterval=0实现 IEEE 802.15.4协调采样侦听(CSL)

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1323087/cc2651p3-implementing-ieee-802-15-4-coordinated-sampled-listening-csl-with-maccslinterval-0

器件型号:CC2651P3
主题中讨论的其他器件:CC2538

您好!

设置 macCslInterval=0时、IEEE 802.15.4 CSL 会背靠背发送唤醒帧。 因为接收器需要较短的周期性唤醒、这可以节省能源。 此外、这还使清晰的通道评估(CCA)更可靠、因为它们无法再处于连续唤醒帧之间。

在 CC2538 MCU 上、可通过将 RFCORE_XREG_FRMCTRL0寄存器中的 TX_MODE 设置为01来实现 macCslInterval=0。 此外、CC2538的 RFCORE_XREG_TXFIRST_PTR 寄存器在这种上下文中非常有用。 Contiki-NG 具有实际的实现方案。

如果有人向我提供了有关如何在 CC26x1x3 MCU 上实现 macCslInterval=0的提示、我会很高兴。

此致、

康拉德