This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:我可以在其中的 z stack 文档中找到 z stack 的消息帧格式

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1324190/cc2530-in-which-z-stack-documentation-can-i-find-the-message-frame-format-of-z-stack

器件型号:CC2530

我可以在其中的 z stack 文档中找到 z stack 的消息帧格式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要什么样的"z stack 的消息帧格式"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    13:31:48.100 | 68 | 26236 | 08 82 8f 0e F6 07 88 49 07 52 A4 C8 4a F6 84 67 7b 15 C7 03 8d e8 44 03 4b 95 2c 54 86 82 57 f3 be 12 55 7e D7 74 6F 17 78 7a E3 44 09 C4 60 52 08 1a 23 1f B1 93 85 1f f1 c2 0f 11 3e 07 2a 75 af de 0b 6e 47 60 02 65 67 A6 51 12 A4 65 A3 E6 4F 98 2c 98 bc 6e 6B D2 93 86 cc f2 ce AB 47 07 52 7d 71 D7 AC F9 | -91 CRC 错误

    以检查 z 栈的消息帧格式并在  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya:

    请参阅 Zigbee PRO R21/2017规范。  如果您使用  Wireshark 和 Ubiqua 等数据包监听软件、则这些软件将能够为您解码 Zigbee 数据包。  这不是 Smart RF Studio 7中启用的功能。

    此致、
    瑞安