This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:警告

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1323288/cc2652r7-warning

器件型号:CC2652R7

我正在尝试构建接触式传感器、到目前为止我已将一切都准备好了。 但是、我一直有一个警告、它不断创建过多目标。 该警告在命令行"--args":1:19:build 参数无效。" 我不知道我缺少什么。 我查看了文件并将其与锁定应用程序进行了比较(不包括锁定应用程序部分)。 build 和 args 文件看起来是正确的。 但我不知道我错了哪里。 有什么修复可以尝试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以附加构建日志吗? (以及任何相关文件?)

    您是否在 GitHub 上有可以检查的更改?

    谢谢。
    托比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [74/1190] ACTION //third_party/connectedhomeip/exam...ty/connectedhomeip/build/toolchain/arm_gcc:arm_gcc)
    FAILED: gen/third_party/connectedhomeip/examples/contact-sensor-app/contact-sensor-common/zap_pregen/zap-generated/access.h gen/third_party/connectedhomeip/examples/contact-sensor-app/contact-sensor-common/zap_pregen/zap-generated/gen_config.h gen/third_party/connectedhomeip/examples/contact-sensor-app/contact-sensor-common/zap_pregen/zap-generated/endpoint_config.h gen/third_party/connectedhomeip/examples/contact-sensor-app/contact-sensor-common/zap_pregen/zap-generated/CHIPClusters.h gen/third_party/connectedhomeip/examples/contact-sensor-app/contact-sensor-common/zap_pregen/zap-generated/IMClusterCommandHandler.cpp 
    python ../../third_party/connectedhomeip/third_party/pigweed/repo/pw_build/py/pw_build/python_runner.py --gn-root ../../ --current-path ../../third_party/connectedhomeip/examples/contact-sensor-app/contact-sensor-common --default-toolchain=//third_party/connectedhomeip/build/toolchain/arm_gcc:arm_gcc --current-toolchain=//third_party/connectedhomeip/build/toolchain/arm_gcc:arm_gcc --capture-output --python-dep-list-files gen/third_party/connectedhomeip/examples/contact-sensor-app/contact-sensor-common/contact-sensor-common_zapgen_zap_pregen_metadata_path_list.txt -- ../../third_party/connectedhomeip/scripts/tools/zap/generate.py --no-prettify-output --templates /home/corey/connectedhomeip/examples/contact-sensor-app/cc13x2x7_26x2x7/third_party/connectedhomeip/src/app/zap-templates/app-templates.json --output-dir /home/corey/connectedhomeip/examples/contact-sensor-app/cc13x2x7_26x2x7/out/debug/gen/third_party/connectedhomeip/examples/contact-sensor-app/contact-sensor-common/zap_pregen/zap-generated --lock-file /home/corey/connectedhomeip/examples/contact-sensor-app/cc13x2x7_26x2x7/out/debug/zap_gen.lock --parallel /home/corey/connectedhomeip/examples/contact-sensor-app/cc13x2x7_26x2x7/third_party/connectedhomeip/examples/contact-sensor-app/contact-sensor-common/contact-sensor-app.zap
    Searching for zcl file from /home/corey/connectedhomeip/examples/contact-sensor-app/cc13x2x7_26x2x7/third_party/connectedhomeip/examples/contact-sensor-app/contact-sensor-common/contact-sensor-app.zap
    Error: /home/corey/connectedhomeip/examples/contact-sensor-app/cc13x2x7_26x2x7/third_party/connectedhomeip/examples/contact-sensor-app/connectedhomeip/src/app/zap-templates/zcl/zcl.json does not exists or is not a file.
    [79/1190] ACTION //third_party/connectedhomeip/exam...ty/connectedhomeip/build/toolchain/arm_gcc:arm_gcc)
    ninja: build stopped: subcommand failed.
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我目前的问题。 我丢失了.gn 文件。 我在锁定应用示例中没有看到。 但是、我通过了这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我会考虑另一家公司、该公司会提供有关其芯片和 Matter 实际工作原理的更多信息。 我没有得到 TI 自己的帮助、他们的文档是最新的、他们只是将我发送到一个论坛"搜索帮助"。 同时、我知道其他2家公司提供了相关信息、并介绍了其工作原理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就像他们给你介绍他们的学院一样,但没有任何东西可以解释如何使用 zap、如何更改聚类、如何操作任何东西。 它只是没用的。 这就是有关锁应用程序的全部内容、就这么简单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Corey:

    感谢您分享反馈。

    我们感谢您探索 TI 作为您 Matter 项目的选件、并如 您之前的博文所示、尝试将其扩展到您的应用需求:

    1. https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1287892/cc2652r7-cc2652r7-will-not-work/4886580?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%25252520user%2525253A578755#4886580
    2. https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1288263/cc2652r7-i-got-the-board-to-connect-to-my-nest-i-there-a-way-to-make-it-so-that-it-will-notify-me/4929661?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%252520user%25253A578755#4929661
    3. https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1300152/cc2652r7-how-do-i-change-what-an-app-is-for-example-from-lock-to-a-sensor/4990181?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2520user%253A578755#4990181

    正如3 ("通用应用程序")中所述、我们的目标是提供一个有效的解决方案来创建自定义 Matter 设备。
    遗憾的是、此类解决方案的时间表似乎与您的开发时间表不一致。

    同时、请告诉我们是否还有其他需要帮助的地方。

    谢谢。
    托比