Other Parts Discussed in Thread: CC2674P10, CC2652R7, LP-EM-CC1354P10, SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件: CC2652R7、 LP-EM-CC1354P10、 SysConfig
您好、尊敬的 TI 支持团队!
ZCD_NV_STARTUP_OPTION 在适配器启动时显示为只读的原因有什么吗? (CC2674P10)
我们将使用适用于 LP1354P10-6的 ZNP 示例应用作为基础固件
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CC2674P10, CC2652R7, LP-EM-CC1354P10, SYSCONFIG
您好、尊敬的 TI 支持团队!
ZCD_NV_STARTUP_OPTION 在适配器启动时显示为只读的原因有什么吗? (CC2674P10)
我们将使用适用于 LP1354P10-6的 ZNP 示例应用作为基础固件
我们使用 SYS_OSAL_NV_WRITE_EXT 对 Z-Tool 进行了测试、以写入 ZCD_NV_STARTUP_OPTION、但测试失败、错误代码为 NV_OPER_ERROR (0x0a)。 然后我们尝试了 NV_delete 和 NV_item_init 来重新创建成功的项目。 在此之后、对 ZCD_NV_STARTUP_OPTION 的写入开始工作。 但在芯片复位后、它会返回到故障状态。
尝试参考 https://sunmaysky.blogspot.com/2017/02/use-ztool-z-stack-30-znp-to-set-up.html?m=1中的步骤 来测试并查看它是否起作用。
_6/_1对所关注的问题不应产生任何影响。 我使用了相同的 SDK 版本、LaunchPad 使用 RSK 封装、该封装比 RGZ 版本更大且具有更多的引脚、但它不应对正确的迁移产生影响。 您是否曾尝试调试工程以进一步确定为什么返回 NV_OPER_ERROR (0xA)(在 osal_NV_WRITE_ex 中可能为 NV_OPER_FAILED)? 当您重新初始化而不删除 NV 项目时会发生什么情况? 其他 NV 项目也会出现这种情况吗?
此致、
瑞安
Start Time: 16.02.2024 16:46:08
<TX>04:46:08.85 COM59 SYS_PING (0x2101)
<RX>04:46:08.86 COM59 SYS_PING_RESPONSE (0x6101)
Capabilities: System, AF, ZDO, Util, GP, AppConfig (0x659)
<TX>04:46:33.66 COM59 SYS_OSAL_NV_WRITE (0x2109)
Id: 0x0003
Offset: 0x00
Len: 0x01
Value: . (0x03)
<RX>04:46:33.67 COM59 SYS_OSAL_NV_WRITE_SRSP (0x6109)
Status: NV_OPER_ERROR (0xA)
<TX>04:46:53.17 COM59 SYS_OSAL_NV_DELETE (0x2112)
Id: 0x0003
Len: 0x0001
<RX>04:46:53.17 COM59 SYS_OSAL_NV_DELETE_SRSP (0x6112)
Status: SUCCESS (0x0)
<TX>04:47:02 COM59 SYS_OSAL_NV_ITEM_INIT (0x2107)
Id: 0x0003
Len: 0x0001
InitLen: 0x01
InitValue: . (0x00)
<RX>04:47:02.03 COM59 SYS_OSAL_NV_ITEM_INIT_SRSP (0x6107)
Status: 9 (0x9)
<TX>04:47:13.54 COM59 SYS_OSAL_NV_WRITE (0x2109)
Id: 0x0003
Offset: 0x00
Len: 0x01
Value: . (0x03)
<RX>04:47:13.55 COM59 SYS_OSAL_NV_WRITE_SRSP (0x6109)
Status: SUCCESS (0x0)
<TX>04:47:19.27 COM59 SYS_RESET (0x4100)
Type: 0x00 (HARD RESET) (0x0)
<RX>04:47:21.33 COM59 SYS_RESET_RESPONSE (0x4180)
Reason: 0x00
TransportRev: 0x02
Product: 0x01
MajorRel: 0x02
MinorRel: 0x07
HwRev: 0x01
<TX>04:47:38.5 COM59 SYS_OSAL_NV_WRITE (0x2109)
Id: 0x0057
Offset: 0x00
Len: 0x01
Value: . (0x00)
<RX>04:47:38.51 COM59 SYS_OSAL_NV_WRITE_SRSP (0x6109)
Status: SUCCESS (0x0)
<TX>04:48:12.7 COM59 APP_CNF_BDB_SET_CHANNEL (0x2F08)
isPrimary: TRUE (0x1)
Channel: CHNL_0x00002000 (0x2000)
<RX>04:48:12.71 COM59 APP_CNF_BDB_SET_CHANNEL_SRSP (0x6F08)
Status: SUCCESS (0x0)
<TX>04:48:26.13 COM59 APP_CNF_BDB_SET_CHANNEL (0x2F08)
isPrimary: FALSE (0x0)
Channel: NONE (0x0)
<RX>04:48:26.13 COM59 APP_CNF_BDB_SET_CHANNEL_SRSP (0x6F08)
Status: SUCCESS (0x0)
<TX>04:48:42.13 COM59 APP_CNF_BDB_START_COMMISSIONING (0x2F05)
CommissioningMode: (0x04) Network Formation (0x4)
<RX>04:48:44.77 COM59 APP_CNF_BDB_START_COMMISSIONING_SRSP (0x6F05)
Status: SUCCESS (0x0)
<RX>04:48:44.77 COM59 APP_CNF_BDB_COMMISSIONING_NOTIFICATION (0x4F80)
Status: 1 (0x1)
Commissioning Mode: 0x02 (Formation) (0x2)
Commissioning Mode: 0x04 (Network Formation) (0x4)
<RX>04:48:44.97 COM59 ZDO_STATE_CHANGE_IND (0x45C0)
State: 8 (0x8)
<RX>04:48:45.26 COM59 ZDO_STATE_CHANGE_IND (0x45C0)
State: 8 (0x8)
<RX>04:48:45.82 COM59 ZDO_STATE_CHANGE_IND (0x45C0)
State: 9 (0x9)
<RX>04:48:45.82 COM59 APP_CNF_BDB_COMMISSIONING_NOTIFICATION (0x4F80)
Status: 0x00 (Success) (0x0)
Commissioning Mode: 0x02 (Formation) (0x2)
Commissioning Mode: 0 (0x0)
<TX>04:49:02.09 COM59 UTIL_GET_DEVICE_INFO (0x2700)
<RX>04:49:02.09 COM59 UTIL_GET_DEVICE_INFO_RESPONSE (0x6700)
Status: SUCCESS (0x0)
IEEEAddr: 0x00124B003246950E
ShortAddress: 0x0000
DeviceType: COORDINATOR, ROUTER, END_DEVICE (0x7)
DeviceState: DEV_ZB_COORD (0x9)
NumAssocDevices: 0x00
AssocDevicesList
Tim 发现、一旦他们修改了在迁移过程中发生更改的 NVOCMP_PAGES、该问题就得到了解决。 以下是一些 有关 NV 分配的文档、您能否 在迁移过程之前/之后确认工程属性和 SysConfig 设置一致?
此致、
瑞安