This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:用于数据包监听器的固件

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, CC1352P, CC2652R, CC2531
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1325881/cc2652p-firmware-for-packet-sniffer

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件: CC1352PCC2652RCC2531

您好

我正在尝试将 TI 软件包监听器与 CC2652P 模块配合使用。 根据用户手册、该软件仅提供适用于 CC1352P CC2652R 等芯片的二进制器件文件。 是否可以使用任何兼容文件? 如果没有、我可以从何处获取 CC2652P 芯片的合适固件、或者该软件只是不支持 CC2652P?

BTW、我注意到一些旧帖子在使用具有数据包监听器的 CC2531、而 CC2531的固件位于 /sniffer_fw/bin/general/firmware/sniffer_fw_CC2531.hex、但在数据包监听器2版本1.10.0中、"general"文件夹并不存在。 要获取 CC2531固件、是否应该下载旧版本的软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试对 CC2652P 运行 CC1352P 的监听器固件、以查看其是否正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它的确有效。

    我使用了 cc1352p1lp 文件夹中的固件、软件成功检测到了硬件。 但是、当尝试对服务进行调制时、软件会产生错误、如下所示:

    登录此帖子 :LAUNCHXL-CC1352P:数据包监听器2:发送消息 msg CfgPhy 时出错、问题未知

    我替换了 xml 配置文件、现在该服务可以启动。

    但还有一个问题、我之前提到过、在哪里可以找到 CC2531的固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 CC2531问题、请参阅 sunmaysky.blogspot.com/.../how-to-use-cc2531emk-and-wireshark-as.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Acha、

     对于 CC1352P/CC2652P 2.4GHz 监听器固件、您可能使用 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\SmartRF Packet Sniffer 2\Sniffer_fw\bin\cc1352p2lp 文件夹。  CC2531仅受软件包监听器程序支持(即、不是"2")、安装后可以从 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\Packet Sniffer\bin\General\firmware 中找到它

    此致、
    瑞安