This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:器件无法加入 ZigBee 标准网关

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1326065/cc2652p7-the-device-cannot-join-the-zigbee-standard-gateway

器件型号:CC2652P7
主题中讨论的其他器件:CC2652P

现在、我们有一个使用 cc2652p 的门锁器件、协议栈是 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_10_00_48。 门锁可以正常添加到我们的专用网关中、并且专用网关在发送传输密钥时不会加密。 但是、添加 ZigBee 3.0标准网关后、将无法正常访问网络。 通过捕获数据包、发现网关已发送传输密钥并使用默认的 TC 链路密钥进行加密、但设备状态为 DEV_END_DEVICE_UNAUT。 我可以问是什么原因导致器件端无法解密? 有没有任何方法可以找到原因、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    您能否提供您捕获的监听器日志?  您能否将加入过程与您正在运行的专用网关解决方案进行比较?  在尝试加入新网关之前、您是否已确保将 CC2652P 重置为出厂设置、或擦除所有存储器并重新编程?   如果门锁设备不应发送新的 TC 链接密钥请求、则可以将 requestNewTrustCenterLinkKey (在 ZD_sec_mgr.c 中)更改为 false。

    此致、
    瑞安