This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 Raspberry Pi 上使用 Open Thread 边界路由器

Guru**** 1133960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1326309/use-open-thread-border-router-on-raspberry-pi

您好!

运行边界路由器示例。 我曾看到 Resource Explore 提供了一个示例、但它使用的是 Beagle Bone Black。

是否有使用 Raspberry Pi 3进行设置的指南?

谢谢!
爱德华多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试参考 openthread.io/.../Raspberry Pi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ~了按照指南,但当我做" /ot-br-POSIX $./script/bootstrap 我得到以下错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在运行引导程序之前、请尝试执行"git 子模块 update --init --recurse"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    确保克隆 ot-br-POSIX 复制成功,并且您具有稳定的互联网连接。  您可以发布到 GitHub OpenThread 讨论 、因为您的咨询需要第三方资源。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要在主分行吗? Resource Explorer 上的指南提示我需要查看并添加标签"84b7b2fda3005a6b8eb83262884ecf78d2a82b21"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我现在可以成功执行前面提到的设置。

    但现在、当我尝试构建 Thread 网络时、它会导致错误:

    如何找到错误原因?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Web 应用程序可能无法按预期工作。

    是否可以尝试在命令行中启动网络?

    1. sudo ot-ctl ifconfig up
    2. sudo ot-ctl 线程开始
    3. sudo ot-ctl 状态

    在任何其他命令之后运行"sudo ot-ctl state"来显示 otbr 的当前状态。
    如果成功、您应看到"leader"或"router"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用最新的主版本、而无需  

    结账至标签"84b7b2fda3005a6b8eb83262884ecf78d2a82b21"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    我尝试过但发生了以下错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能运行sudo systemctl status""吗?

    尝试找到这些并让我们了解它们的状态:

    • mdns.service
    • otbr-agent.service
    • otbr-web.service
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Toby 和 Ryan、这无疑是产生误差的方向。 otbr-web 服务安装不正确,按照 https://openthread.io/guides/border-router/build 上的指南 帮助解决该问题。

    感谢您的支持。