This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:-1 Launchpad。 运行 ZStack 示例。

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1328442/lp-cc1352p7--1-launchpad-running-the-zstack-examples

器件型号:LP-CC1352P7

是否可以在 LP-CC1352P7-1变体 LaunchPad 上从 SDK 运行 ZStack 示例?  (了解射频功率会很低)

这些示例似乎都适用于-4 LP。 似乎不能轻松地将 ZStack 射频设计配置更改为-1。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry OTT、

    若要在器件上使用 ZStack 示例、具体取决于您的 PA 匹配电路:  
    对于 CC1352P7-1:低于1GHz 的 PA、+20dBm 支持
    对于 CC1352P7-4:对于+10dBm、支持2.4GHz PA


    可以对两者上的堆栈协议使用正常 TX/RX 路径(即+5dBm)。 您只需构建一个禁用高 PA 的 CC1352P7-X 示例、然后将其加载到另一个 LaunchPad 版本中。 希望这对您有所帮助!

    谢谢。
    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

     我尝试重新配置整个射频前端。 我并没有简单地禁用 PA。

     这对我的测试来说应该没有问题。

    亨利