This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 CC2652R7 Launchpad 上进行 ZigBee 通信所需的帮助

Guru**** 2751585 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7, LP-CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1331199/assistance-needed-with-zigbee-communication-on-cc2652r7-launchpad

主题中讨论的其他器件:CC2652R7

嗨、团队!

我会联系以寻求有关 ZigBee 无线通信的帮助。 我目前正在从事 ZigBee 协调器项目、特别是照明和开关- Zigbee Project Zero、利用 CC2652R7。 我 已经按照链接-(链接)中提供的说明进行操作。 成功构建程序、并且我在控制器中调试了 ZigBee 协调器(示例光)代码。

但是、当我尝试使用正确的设置(所有 COM 端口和建议的波特率)设置 Putty 时、终端将保持空白。  您能建议接下来的步骤以使输出在 Putty 终端中正确显示吗?

此致、

凯尔特希瓦桑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Keerthivasan、

    请确认您使用的 SDK 和项目目录。  对 CC2652R7器件进行编程并打开应用程序 UART COM 端口后、您是否尝试通过电路板顶部的按钮(USB 连接器附近的 XDS110侧的按钮)或按键盘上的 Enter 或箭头键来复位 LaunchPad?  是否 已设置监听器 、以及按 BTN-1时绿色 LED 是否开始闪烁?

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、但 Putty 终端仍然为空。 我应该怎么做才能解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    若干相关的后续问题尚未得到解决。  请确保已填充 XDS110 RX/TX 跳线、并且您的 COM 端口在 PC 上被标识为"Application/User UART"。  在调试此设置时、应该仅将一个 LP-CC2652R7器件连接到计算机。

    此致、
    瑞安