This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:如何监控它们之间的 ZR 上的 ZED 和 ZC 流量?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1331541/launchxl-cc1352r1-how-to-monitor-zed-and-zc-traffic-on-the-zr-between-them

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
主题中讨论的其他器件:Z-STACK

是否可以监控路由器 ZR 上 ZED 和 ZC (特定群集编号的 ZCL 消息)之间的流量?

ZED 是源、ZC 是目标。 ZR 是它们之间的路由器。

我们需要类似

case zstackmsg_CmdIDs_AF_INCOMING_MSG_IND:
{
    // Process incoming data messages
    zstackmsg_afIncomingMsgInd_t *pInd;
    pInd = (zstackmsg_afIncomingMsgInd_t *)pMsg;
    zclSampleSw_processAfIncomingMsgInd( &(pInd->req) );
    break;
}

但适用于 ZR 端的路由消息。

怎么会这样呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AFAIK、Z-Stack 不为 ZR 提供这样的接口来监控移交数据包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要支持我们的传统器件、但 ZED 的 OTA 是不可能的。

    我们是否可以修改一些 Z-Stack 源来添加此类接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否详细说明一下您需要解决的 ZED 问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是专有的东西。 我们需要过滤一些从 ZED 到 ZC 的 ZCL 消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    如 YK 所说,Zigbee 应用层不会暴露给通过设备路由的消息。  是否可以修改 ZC/ZED 固件、以便此消息(或某些通知)也直接转发到 ZR 作为目的地?

    此致、
    瑞安