This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:从 CC430F5137IRGZ 迁移我的项目

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2652R7, CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1331475/cc2652r7-migrating-my-project-from-cc430f5137irgz

器件型号:CC2652R7

您好!

我 已经有一个使用 CC430F5137IRGZ 的产品、现在想改用 Thread。 它基本上是读取 ADC 并将其发出。 我知道我需要重新写入固件、我是否需要对 PCB 板进行任何更改?

谢谢。

克雷芒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您从 CC430更改为 CC2652R7、则应需要更改 PCB 板设计。 您可以参考 LP-CC2652R7评估板、了解您自己定制电路板的原理图和布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    这些部分没有特定的迁移指南。  对于软件指导、您可以在 ot-ti githubSimpleLink F2 SDK中进行选择。 您还可以参阅 CC2652R7 LaunchPad 设计文件SWRA640 以获取硬件建议。   

    此致、
    瑞安