This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674R10:CAN't Connect ROV

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2674R10, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1335117/cc2674r10-can-t-connect-rov

器件型号:CC2674R10
主题中讨论的其他器件: SysConfig

无法连接 ROV。

1) 1)将 syscfg.ROV.xs 复制到.out 文件上的位置
2) 2)在 CC2674R10 MCU 上使用 SimpleLink 7.0.10.24创建新的 CCS 空项目
3) 3)启动并连接到目标器件(正常)
4) 4)非运行时对象查看器
5) 5)按连接->不确定、导致对话框中出现"Error"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    我对你目前的程序有点困惑。  由于  syscfg.ROV.xs 已由 SysConfig 生成并用于构建输出映像、因此如有必要、在 CCS (当前使用 v12.6)中、我将打开 View -> Target Configuration、创建或添加 CC2674R10.ccxml 文件、然后启动所选配置。  连接器件、加载项目文件并重新打开调试器内的 Runtime Object View 窗口后、我能够访问 CC2674R10上的 ROV 模块。  您能否解释一下您的程序与我概述的程序有何不同、或者您是否已尝试或不能接受我分享的方法?

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我尝试过与上述相同的过程、但 ROV Connect 仍出现错误。  

    第二种方法是使用 CC2674R10和 SDK 创建一个新的空 CCS 工程(Properties->General->Products->Add)。 从该项目中、我们会启动所选的配置 CC2674R10.ccxml 文件、然后连接并加载目标(这很好)、但连接 ROV 时出错。  

    当我们首次开始使用 ROV 来调试故障时、按照 TI 的建议复制了 syscfg.ROV.xs 文件。  除了复制到 build/bin 目录、还添加了以下行:

    "kernel/FreeRTOS/ROV/helper.ROV.js"、/*/freertos/dpl/Settings ROV 支持*/

    是否有地方可以提取 CCS 日志、以添加有关连接错误原因的详细信息?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    感谢您的确认。  我知道您可能会引用源自 ot-ti GitHub 库的定制编译、我能够确认默认编译启用了 ROV。  您能否确认您能够使用来自 REO 或 SDK 的默认 TI 项目访问 ROV、以及在开发期间的哪个时间点、TI 建议不再按预期工作?   

    此致、
    瑞安