This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:定制板 MCU 变更

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1334819/cc2538-custom-board-mcu-change

器件型号:CC2538
主题中讨论的其他器件:CC253

您好!


在我的旧定制电路板中、我们使用了 CC2538SF53RTQT MCU。 现在、我们必须将主 MCU 替换为序列号 CC2535SF53RTQR。

因此、此 MCU 能否与具有旧库的旧 MCU 兼容、 Ubuntu  SDK、以及我们能够实现与它相同的示例?

此致、

舒伯姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    假设您是指 CC253 8 SF53RTQR 作为交换器件、那么这些订单之间的唯一区别是 -T 包装数量是卷带(250)、而 -R 是卷(2000个器件)。  因此、提供的器件是相同的器件、并且在软件或硬件资源方面没有偏差。

    此致、
    瑞安