This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ZNP-SW3:关于 TIDC-ZNP-HOST 的一些问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1334703/tidc-znp-host-sw3-some-questions-about-znp

器件型号:TIDC-ZNP-HOST SW3
主题中讨论的其他器件:Z-STACK

与 Z-stack 相比:在传统的 Z-stack 中、节点可以轻松访问父节点的 shortAddr 并与父节点通信。 在 ZNP 中、目前我通过 Z-tool 与其他节点进行通信。 我能否修改 ZNP 中的代码来访问父节点并与之通信、就像在 Z-stack 中一样? 如果是、我应该如何处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QD、

    可以利用 监控和测试(MT) API 将 ZNP 器件类型建立为 Zigbee 终端器件(ZED)并加入预配置的网络。  以下是 有关此类设置的博文、您可以在其中更改 ZR 指令、改为使用0x02 (ZED)的 ZCD_NV_LOGIC_TYPE。   

    由于 ZNP 不支持 Zigbee 集群库(ZCL)、因此应用设计为由主机器件维护、因此您需要发送 使用 AF_DATA_REQUEST 复制 ZCL 规范的数据包、并 相应地解释传入的 AF_INcoming_MSG。

    https://e2e.ti.com/f/1/t/1039115 
    https://e2e.ti.com/f/1/t/1039916 

    此致、
    瑞安