This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:路由堆栈改进

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1335912/cc2652r-routing-stack-improvements

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件:Z-STACK

您好!

我们使用的是  SimpleLink CC13x2 26x2 SDK 4.20.01.04堆栈、并且会遇到一些路由问题。  在深入具体细节之前、TI 在上一篇文章(此处)中指出、路由自此堆栈发布以来已得到改进。  我们阅读了堆栈发行说明,在4.40发行说明中只能找到一个与路由相关的问题:

ZigBee-1167 - 路由设备在第一次尝试转发数据包失败且没有网络重试时强制连接到邻居

我想还有更多的路由算法更改和修复没有在发行说明中发布、这很好。  您能否推荐一个更适合我们使用且路由最新且经过最佳测试的特定堆栈版本?  如果可能、我们更愿意继续使用4.x.x.x 版本。  但如果有6.x 或7.x 版本更高级、我们也希望知道这一点。

此致、

达蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Damon 您好!

    请注意、包含 可能直接影响大量客户使用的关键错误的服务工单通常在 Z-Stack 发行说明中进行报告。  大多数票证都没有公开、包括会使您的直接用例受益的优化。    如果您愿意考虑进行一般迁移、您为什么不愿意从4.X SDK 发行版迁移?  在5.X 期间进行了几项改进、但自 SDK v6.20 (这是毛额估算值)(其中 v7.10是最新和最推荐的版本)以来、Z-Stack 的开发已经稳定下来。

    此致、
    瑞安