This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530-CC2592EM-RD:天线调谐

Guru**** 2752825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1335057/cc2530-cc2592em-rd-antenna-tuning

器件型号:CC2530-CC2592EM-RD

大家好、

我在智能插头应用的设计中使用了 CC2530-CC2592 、天线调谐范围不是2.4GHz、但调谐范围是1.9GHz。 我在设计中使用了 AN043 PCB 天线。 下面我附上了分层堆叠和 SCH 设计。 对于 CPW50、考虑参考平面3。 请分享您对此的想法  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不完全确定问题是什么、但如果我正确理解、天线 AN043会无意中在所需的2.4GHz 频率下失谐、是这样吗?

    如果是、那么离开 ANT 引脚10的网络(C17~C20、L3、L4)应该被设计成执行天线匹配。 这个数量的元件应该为执行这个匹配提供足够的裕量、包括减少较高次谐波(这对于通过认证很重要)。 下面应用手册的第6节详细介绍了如何执行各种天线测量以帮助完成天线匹配过程。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/swra161

    提供的层叠未提供有关线路阻抗的足够信息、但我可以告诉您、它与我们的参考设计 CC2538-CC2592-EMK 不同。 εr ,电介质1和2的电阻值略有不同,这不是很重要,但会增加阻抗计算的复杂性。

    最后、请务必检查天线的环境、其中外壳、大接地层等可能会严重影响匹配。

    希望这对您有所帮助。

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Desouza,

    是的、这会有所帮助、但有一点需要澄清、即(C17~C20、L3、L4)是否有任何用于天线调谐的特定公式/计算??  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    考虑到 PCB 制造中的差异、以及焊接引入的寄生效应、器件本身和其他因素、很遗憾、要开发一个涵盖所有场景的公式而不使其非常简单、这是不切实际的。 这就是我提到相关应用手册的原因、该应用手册涵盖了直接在原型板上执行测量的过程-这是确定最终匹配的最实用的方法。  

    此致、

    拉斐尔