This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SDK 7.40.00.77是否支持低于1GHz 的 Zigbee?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1336616/does-sdk-7-40-00-77-support-zigbee-over-sub-ghz

器件型号:1352

您好!

SDK 7.40.00.77是否支持低于1GHz 的 Zigbee?

此致。

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不这么认为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    现在不会、下一个 SDK 版本也不会。  TI 已在过去几个季度更改了其低于 GHz Zigbee 支持计划、因此我强烈建议您考虑将 包含 SimpleLink 器件支持的 DSR ZBOSS 解决方案用作低于1GHz 的替代方案。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yikai ang Ryan:

    早上好。

    感谢您的回答和付出的时间。  Sub-GHz Zigbee 会 暂停或停止以支持未来吗? 是否可以获得支持低于1GHz Zigbee 的 Beta 版 SDK?

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 没有从 SimpleLink CC13XX/CC26XX SDK 中追求进一步的 Sub-GHz Zigbee 解决方案。  第三方解决方案、如之前回复中提到的解决方案、仍然是有效的选项。

    此致、
    瑞安