This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674P10:安装 Matter 项目时出错

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1337067/cc2674p10-error-while-installing-matter-project

器件型号:CC2674P10

您好!

我遵循 Matter 设备创建教程 开始使用 Matter 进行开发。 我确实按照其中提到的安装设置进行了操作、但在访问引导脚本时遇到了一些问题。 起初,我有"检测到仓库中可疑的所有权"错误。 然后我添加了它作为一个安全目录与"git config --global --add safe.directore"命令。

之后、当我运行"source scripts/bootstap.sh"命令时、会出现以下错误:

我不知道可能导致这个问题的原因、所以我打开这个话题、看看是否有人知道如何解决这个问题。 谢谢!

谢谢、
爱德华多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    我也没有看到该特定的错误。  这可能是由您的操作系统配置造成的。  您正在使用哪个版本的 Linux?  您应该以根用户身份运行命令、并考虑从 connectedhomeip 组寻求进一步支持 、因为您遇到的问题与 TI 资源或器件并不特别相关。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我使用的是 Ubuntu 20.04.6 LTS。

    以根用户身份运行命令有助于解决问题。 现在、我可以正常执行 bootstrap.sh。

    非常感谢!

    谢谢、
    爱德华多。