This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674P10:与 CC1352P、CC1354P10和 CC2674P10兼容的 Matter 项目

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10, CC2674P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1328049/cc2674p10-matter-project-compatibility-with-cc1352p-cc1354p10-and-cc2674p10

器件型号:CC2674P10
主题中讨论的其他器件:CC1354P10

您好!

我想构建一个同时包含 Thread 和 DMM 解决方案的项目、我一直在阅读和考虑使用 Matter 项目来实现它。

现在、我有一些 CC1352P1 Launchpad、我已经用于通过 Open Thread 进行的多次测试、但我正在考虑在它们推出后立即迁移到 CC1354P10和 CC2674P10。

我想知道 Matter 是否得到所有这些 CCS 的支持以及它是否有任何限制。

提前感谢!
爱德华多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    以下 E2E 主题应该可以帮助您回答问题:  

    https://e2e.ti.com/f/1/t/1005697/

    https://e2e.ti.com/f/1/t/1068620/

    CC2674x10、CC2652x7和 CC2652x 支持很重要。  

    CC1354P10支持 Matter、符合 CC1354P10数据表、产品信息和支持| TI.com。 

    我认为 CC1352P1不能支持 Matter 实施(闪存可能太小)。 但是、 只需在双芯片 Matter 解决方案中实施 Thread 无线协处理器

    谢谢。
    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的快速响应。

    还有一个问题:正如我现在所看到的、 Matter 规范 基于 Thread ("基于 IEEE 802.15.4的低功耗 IPv6网状网络技术")。 那么、它与 OpenThread 无关、对吗? 如果可以、是否可以在低于1GHz 频带上使用 Matter 进行开发?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是通过"相关"来澄清这个问题、意味着 TI OpenThread 设计为仅在2.4GHz 频带下使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    关于是否可以使用我们的器件在低于1GHz 器件上开发 Matter、我仅在2.4GHz 领域有经验、因此如果您可以在低于1GHz 论坛中创建新主题、我们可以邀请该领域的专家来提供帮助!  

    谢谢!
    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    好的、我将在低于1GHz 论坛中创建一个新主题。

    非常感谢!

    此致、
    爱德华多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex!

    仅需确认一下、Matter 项目支持高 PA (+20dBm)?

    此致、
    爱德华多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

     CC1352P7-1:低于1GHz 的 PA 支持+20dBm、而 CC1352P7-4:2.4GHz 的 PA 支持+10dBm。  

    一些额外信息:通过 BLE 划分 Matter 协议、通过 Thread 网络与终端设备进行通信、并在应用层向数据包添加。 无论 Matter 或 Thread 如何与低于1GHz 的频段结合使用、  

    此外、随着 Matter 项目不断发展(由 TI 外部的第三方控制)、闪存要求变得更加繁琐。  

    谢谢。
    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您提供这些信息! 我打算将 CC2674P10与 Matter 一起使用。 我可能需要向项目中添加更多的功能、才能满足项目的所有要求、但您目前是否了解 Flash Thread 所消耗的电量? 如果我知道还有多少内存可供使用、那将会非常有帮助。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我打算在 Matter 中使用 CC2674P10。

    因此、如果我使用此 CC、能否正常使用+20dBm 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉误解了您的最后一个问题、CC2674P10 PA 应支持+20dBm。  

    我目前不确定闪存线程的确切消耗量、我将对此进行探讨并向您回复。  

    谢谢。
    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 的 GitHub 页面上提供了一项内容、其中介绍了 CC2674P10上的运行(和迁移) Matter 示例。  

    谢谢。
    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    非常感谢您提供此提示、我认为无需对代码进行任何更改即可运行matter/examples/[application]/cc13x4_26x4示例。

    您是否已经有关于 Thread 消耗的闪存容量的一些信息了?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    我联系了我的内部团队、他们比我更了解闪存消耗、我会告知您他们何时回应! 我仍在等待他们对此事的反馈。  

    谢谢。
    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    下面是我从内部团队收到的有关闪存消耗的数据:

    基于 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_00_98构建
    EMPTY_FTD:
    闪存:310KB
    RAM:55KB
    EMPTY_MTD:
    闪存:250KB
    RAM:50KB
    RCP:
    闪存:103KB
    RAM:40KB

    谢谢。
    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex!

    非常感谢您提供的信息。

    您是否还有与 Matter 消耗相对应的这些值?

    谢谢、

    爱德华多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:  

    我仍在等待内部团队对案件消耗的回复、我会在收到任何更新时告知您。  

    谢谢!
    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您是否收到任何答复?

    谢谢、
    爱德华多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo Viel:  

    很抱歉耽误你的时间! 我联系了间隔小组的另一名成员、询问案件消耗。  

    由于 CC2674P10器件具有1MB 闪存、因此它当前可以支持一些 Matter 项目。  

    (TI Matter GitHub)页面应让您了解在 CC2674P10上使用 Matter 项目需要执行的操作、  

    谢谢。
    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    通过 Matter 我发现了以下内容:  

    MTD 示例:735KB 闪存用量。 148 KB RAM 使用。  

    FTD 示例:781KB 闪存使用量。 153KB RAM 使用情况。  

    -如果值发生变化(因为这些可能有点过时),我需要在回到案件专家处后再次进行核实。  

    谢谢。
    A·F