This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK:自 SDK 6.20.00.29起固件不稳定

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: ARM-CGT, SYSCONFIG, Z-STACK, CC2652RB, CC2652P, CC2652P7, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1288546/simplelink-cc13x2-26x2-sdk-firmware-not-stable-since-sdk-6-20-00-29

器件型号:SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK
主题中讨论的其他器件:Z-stack、ARM-CGT、 CC2652RB、SysConfig、 CC2652P、CC2652P7CC1352P

使用最新的 SDK、许多用户报告了 稳定性 问题(总崩溃、Mac 错误、NWK 表满错误、器件脱落)。 这似乎是由 6.20.00.29和更高版本造成的,因为 6.10.01.01对许多用户都很有效。 为了弄清这个问题、我编译了2个固件、其中只有 SDK 版本不同。 请查看此 电子表格中所有结果的概览。  

我看不到任何重大的变化在  改变中的  6.20.00.29.

我的问题是: 6.20.00.29中发生了哪些变化以及哪些情况会导致这些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koen:

    我已经查看了 Z-Stack 源代码、发现 v6.10和 v6.20 SDK 之间没有什么明显变化、因为您已经注意到、已在更改日志中有所反映。  我也没有观察到其他使用较新 SDK 的客户的类似报告。  v6.20 SDK 版本说明 反映了影响 Z-Stack 的许多全局更改:

    您在构建 v6.20 Z-Stack 项目时使用了哪些依赖项、如何从 v6.10迁移资源以及有哪些小的更改持续存在?  请注意、 ZNwkTableFull 通常与 MAX_RTG_entry/MAX_RREQ_entry/MAX_RTG_SRC_entries 相关、并回顾 在这些 SDK 期间对默认堆分配进行了更改。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -我怎么能看到这些依赖性? 我使用 CCS 12.4.0编译了工作(6.10)和非工作(6.20)固件

    -我已经通过创建一个包含所有更改的修补程序文件将更改从6.10迁移到6.20

    -以下是指向此补丁的链接(仅适用于 CC26XR1,但适用于 CC2652RB/CC1352的补丁是相同的):补丁  。 您可以在此处查看所有 表大小。 除了一些已更改的文件散列值之外,6.10版的修补程序也是相同的。

    -我知道  MAX_RTG_entries 和 MAX_RTG_SRC_entries ,但不知道 MAX_RREQ_entries ! 谢谢您的指点。 您还能回顾一下我正在使用的其他表格大小吗? 您可以在我链接的补丁中的 preinclude.h 中找到它们。  

       -例如,我仍然不确定使用什么值 SRC_RTG_expirate_time/route_expirate_time,我知道255禁用路由删除,但如果表满,会发生什么情况? 另一方面、值10将在10秒内使路由过期、但在表满之前、AFAIK 不会将其删除。 所以我不明白为什么有人会在这里使用255。

    -关于缺省堆分配,这已经在6.10中改变了(这很好),所以这不是问题。

    - ARM-CGT 编译器也不能导致这个问题,我已经在使用 TI clang 编译器作为我的6.10固件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "Project Properties"->"CCS General"->"Project/Products"选项卡(适用于编译器、SDK 和 SysConfig 依赖项)。  此外还有"CCS Build"->"Environment"选项卡。  我认为  MAX_RREQ_ENTRIES 不会有什么不同、我只是列出了所有可能返回 NWK 表满错误的定义。  您也可以考虑 Conflicted_addr_table_size。  我们已经审查了 修补程序中列出的表大小中的大多数(如果不是全部) ,但由于更改的数量太多,很难进一步跟踪和量化。  确实, 只有在必要时才会删除过期的活动路由,如果禁用了路由删除,则即使表已满,通常也会保留一条过期路由。  这将是开发商的默示决定,无论目的如何。

    在 NWK 表已满、无法加入/重新加入新设备以及可能发生崩溃的每个实例中、最常见的通用性是什么? 是否可以 提供任何监听器日志(突出显示重要数据包)或调试日志?  我会尽量向软件开发团队寻求意见、但如果可以使用简化的 Z-Stack 补丁复制该问题、但仍然会导致该问题、我们将提供最佳的支持。

    编辑:软件开发 也不知道 SDK 版本之间有什么明显差异。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已编译了一个新固件供用户测试、并按照您提到的调整了表大小: Z-Stack_3.x.0 Coordinator 20231111/20231112 feedback Koenk/Z-Stack-firmware·discussion·#483 (github.com)

    如果禁用了路由删除,则即使表已满,通常已过期的路由也会保留。

    如果禁用了路由删除(SRC_RTG_TIMEOUT_TIME = 255)、则表将变满(MAX_RTG_SRC_ENTRIES)并且发现了新的路由、表是否会溢出并导致固件崩溃? 或者是否不再添加新路线?

    因此、具有我用于编译6.20 SDK 的所有依赖项:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以考虑使用 v6.20的 Z-Stack 版本说明中列出的依赖项、但我不认为这会对 本主题产生重大影响  

    • TI Code Composer Studio: CCS-11.2.0
    • TI ARM Clang 编译器工具:  2.1.0.LTS
    • XDCTools:  3.62.01.15
    •  适用于 IAR IDE 的 SysConfig 独立工具:  1.13.0

    如果 满足 MAX_RTG_SRC_ENTRIES、路由层将随着 RTG_SRC_TBL_FULL 退出 、而无需执行进一步的操作。  请让我知道新图像的共识、当它可用时、该图像正在测试中。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    用户使用6.20 FW 捕获了崩溃的日志+嗅探、所做的更改极少。

    -所有的更改此 FW: diff 补丁 (因为这些更改看起来如此微小和标准我,我认为我们可以排除这是罪魁祸首)

    -链接到日志+监听:链接 ,一些吸引我注意的事情:

     -各种 MEM_ERROR (0x10)可以在日志中看到(zigbee - herdsman : adapter:ZStack:ZNP :SRSP <- AF - dataRequest -{"status":16})

     -各种 buffer_full (0x11)可以在日志中看到(zigbe-herdsman : adapter:ZStack:ZNP :SRSP <- AF - dataRequest -{"status":17})

     -在某些时候它完全崩溃(失败(SRSP - AF - dataRequest 后6000ms))

     -我要求提供网络密钥以便可以解密监听

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koen:

    瑞安是出来的时刻(假期),我想让你知道,我看了你的链接和你的第二个链接的日志+嗅探(到谷歌驱动器),我们不能打开(不是一个问题在你的终端,我们不能打开该格式)。 您能否在压缩文件中包含您的结果、以便我们一起来看看? 由于假期、我们可能会延迟、对于给您带来的不便、我深表歉意。  

    谢谢。
    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex

    我认为第一个指针是 MEM_ERROR。

    - SDK 为什么会产生这个错误?

    -可以做什么来防止它?

    e2e.ti.com/.../Archive.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Koen、

    如果没有足够的堆内存来完成请求、则可以返回 ZMemError、ZBufferFull 可能表示 NWK/MAC 缓冲区暂时被填满。  可在 ZNP 项目中搜索这两个文件。  我在这个 相关的 E2E 回复中 就缓解这些问题的方法提供了一些评论。  很抱歉、如果我们之前没有解决这个问题、或者可能是在最小的补丁中错过了这个问题。

    此致、
    瑞安   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还面临着 SDK 7.10和 cc2652p 的不稳定问题,主要是 ZCL 报告命令 API 无法可靠运行...有时它会工作,有时它会卡在循环的策略错误中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhanraj:

    请根据所有详细信息启动新主题、包括观察结果、堆栈更改、监听器/调试日志以及经过测试的版本。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它花了一些时间,但我终于设法得到一个监听+日志的崩溃。 此用户测试了各种固件:

    - 20230922 (= 6.10 SDK +所有我的更改):此固件工作正常,无崩溃,性能良好

    - 20230923 (= 6.20 SDK +所有我的更改):此固件崩溃,执行不良

     -  20231221 (= 6.20 SDK+最少更改):此固件崩溃并执行不良

    我的更改链接:

    所有更改

    更改最少

    为了确保崩溃不是由"我的所有更改"造成的,以下监听+日志是从 20231221,所以一个只有最小更改的固件。

    日志+监听: e2e.ti.com/.../nick_5F00_crash_5F00_sniff_5F00_log_5F00_20231221.zip

    注:

    -我看到网络上有很多路由请求,这可能是导致崩溃的原因?

    -协调员发送的最后一条消息是#2992071

    -在日志中, ZNP 停止通信"2023-12-23T22:24:00.450Z",(搜索"失败(SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)")

    -要获得 ZNP 和 Z2M 之间的所有通信,请筛选"zigble-herdsman:adapter:ZStack:ZNP"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    E2E 社区成员、您好!

    感谢您在 E2E 论坛上提出有关 TI SimpleLink 器件的问题! 能够最好地回答您的询问的主题专家在假期不在办公室。 1月初返回后、他们将审查您的帖子并在24小时内提供初步回复。

    此致、
    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koen:  

    感谢您提供监听器和主机日志。  发生故障时、有多少设备正在网络上主动通信、活动设备的数量与 ZNP 的稳定性之间是否存在相关性?  这有很多信息需要处理、但它似乎强化了 MTO 路由请求会导致 堆内存溢出的想法。  您是否能够调试 ZNP 崩溃后的活动会话以查看调用堆栈?  器件恢复是否为软复位?  编译器迁移或对较低级别的15.4-Stack MAC 的更改可能会导致堆需求增加。  如果我不记得了、请原谅我、但您还评估过 v7.10吗?  你可以尝试再次增加堆(缓冲区应该在它们当前的大小上是足够的)、然而这将 很快达到一个上限、只有88KB 的 RAM 可用。  一些更新的器件具有更多的 RAM、例如具有144KB RAM 的 CC2652P7、可能值得评估。  还有一些可能尚未考虑的其他注意事项涉及路由和发现时间、 有关详细信息、请参阅 SWRA650的表1。  我知道最大的困难是复制和观察问题、因为需要连接多个器件并进行通信。  是否有具体的原因需要升级 SDK?  6.10版上的 Z-Stack 解决方案是稳定的、较新版本不包含许多需要关注的令人难忘的更新或错误修复。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Koen 和 Ryan、

    新年快乐!

        经过测试、超过30个器件(cc1352p)的 ZNP SDK v4.40网络比 ZNP SDK v6.40.00.13的网络更加稳定。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    祝大家新年快乐!  您能否分享您的观察  结果、包括堆栈更改和监听器/调试日志、从而得出以上结论?

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    新年快乐!

    我知道有很多变量、但我不希望增加堆会修复。 这个问题也发生在 运行7.10的 CC2652P7上。我想坚持使用6.10、但之后我们无法支持 P7 (因为6.10不支持它)。

    鉴于您之前发送给我的6.10与6.20的区别、这些更改中的任何一个都不可能导致此问题。 因此、我预计其中一个较低级别的库会有错误。 是否可以将6.10 15.4 Stack MAC 与6.20配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想坚持6.10但我们不能支持 P7 (因为6.10中不支持它)

    您能进一步解释一下吗?  对于 v6.10 SDK、CC2652P7列于 发行说明中 、提供 直接支持 CC2652P7的 CC1352P7示例

    是否可以使用6.10 15.4协议栈 MAC with 6.20?

    我会向软件开发团队询问此问题、感谢各位专家此刻仍在办公室外的耐心等待。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我对此进行了更深入的研究、并发现它可以使用6.10版中的 libs。 首先、我尝试使用6.10版发布的15.4协议栈。 我通过将"simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source/ti/ti154stack/lib/ticlang/m4F"的内容替换为"simplelink_cc13xx_cc26xx_SDK_6_10_01_01/source/ti/ti154stack/lib/ticlang/M4F"来实现这一点。 此后、固件仍会崩溃。

    然后我尝试使用6.10版中的闭源代码 ZStack 库(在"source/ti/ZStack/lib/ticlang/M4F"下)、此后固件不再崩溃! 所以它似乎 ZStack 的闭源库中的一个变化导致了这个回归。 与6.10相比、这些库有什么变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢更新 Koen。  我已经相应地通知了研发团队。  您是否能够仅替换 ZStack 源库或是否需要替换这两个源库(即 ZStack 和 ti154stack)?

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有 ZStack 就足够了。 我现在将 针对最新的 SDK (即 7_10_02_23 + 6.10 ZStack 库)测试相同的代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koen:

    我已经同意研发团队关于这个问题的观点、并提交了一份错误通知单、以便内部可以进一步探讨这个问题。  但是、我目前无法提供此类调查结果的时间表

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koen:

    TI R&D 已请求您  根据 发行说明使用 SimpleLink F2 SDK 7.10.02.23与 TI ARM Clang 编译器 v2.1.2.LTS 复制此问题、并在此过程中确认编译器版本差异(尽管很小)不会导致此问题。

    谢谢。
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    也许你可以在 app.cfg 文件中尝试4.40 SDK 中使用的动态堆配置、而不是在6.10+中使用的静态配置


    /*
     * Heap Configuration defines the type of Heap you want to use for the system (application + Stack)
     * Only one Heap buffer will be allocated. This heap will be shared by the system and the stack through
     * one manager (HeapMem, HeapMem+HeapTrack or OSAL)
     * You can still decide to create several heaps if you want, but at least one heap needs to be created.
     * The stack must have a Heap to run.
     * The different Heap manager available are :
     * OSAL HEAP: legacy Heap manager provided with all BLE sdk. By default, this Heap manager is used.
     *  HeapMem:� heap manager provided by TI-RTOS (see TI-RTOS user guide for properties)
     * HeapTrack: module on top of HeapMem allowing an easy debugging of memory allocated through HeapMem.
     *
     * The heap manager to use is selected by setting  HEAPMGR_CONFIG to the corresponding value (see below)
     * 0    = osal Heap manager, size is static.
     * 0x80 = osal Heap manager, with auto-size: The remainning RAM (not used by the system) will be fully assign to the Heap.
     * 1    = HeapMem with Static size
     * 0x81 = HeapMem with auto-size. The remainning RAM (not used by the system) will be fully assign to the Heap.
     * 2    = HeapTrack (with HeapMem) with fixe size
     * 0x82 = HeapTrack (with HeapMem) with auto-size: The remainning RAM (not used by the system) will be fully assign to the Heap.
     *
     * If HEAPMGR_CONFIG is not defined, but the configuration file ble_stack_heap.cfg is used, then the value
     * HEAPMGR_CONFIG = 0x80 is assumed.
     * If HEAPMGR_CONFIG is not defined, and the file ble_stack_heap.cfg is not used, then the value
     * HEAPMGR_CONFIG = 0x80 is assumed and the default Heap size will be 3072
     * unless you define HEAPMGR_SIZE to a different value in the project option (0 meaning auto-size).
     *
     * From the configuration below, two #define will be created that will be used by the application to setup the Heap:
     * #define HEAPMGR_SIZE
     * #define HEAPMGR_CONFIG
     * In order to use those define, this include line needs to be added: #include <xdc/cfg/global.h>
     *
     * In order for the auto-size Heap to work, the following symbol needs to be created by the linker:
     *  heapStart
     *  heapEnd
     */
    
    /*
     * DISCLAIMER: The HeapMem module in ROM can only use a GateMutex module. This means the malloc()
     * function cannot be used in a Hwi/Swi.
     * This means also that other access to the heap, with Icall_alloc for example, can potentially break the Heap...
     * Therefore this solution is most effective when TI-RTOS is located in FLASH, so that a GateHwi can be used.
     * If you try to use it in ROM, a workaround using HeapCallback is used, which will degrade performance.
     */
    var Memory = xdc.useModule('xdc.runtime.Memory');
    var HEAPMGR_CONFIG = 0x80;
    var HEAPMGR_SIZE   = 30000; //only valid if static size is used. This is the size of the buffer allocated for Heap.
    
    if (typeof HEAPMGR_CONFIG === 'undefined' )
    {
      var HEAPMGR_CONFIG = 0x80;
    }
    
    // The following will create the #define HEAPMGR_CONFIG. It can then be used by include  <xdc/cfg/global.h>
    Program.global.HEAPMGR_CONFIG = HEAPMGR_CONFIG;
    
    if (HEAPMGR_CONFIG === 1 || HEAPMGR_CONFIG === 0x81)
    {
      var HeapMem = xdc.useModule('ti.sysbios.heaps.HeapMem');
      var heapMemParams = new HeapMem.Params();
    
      if (HEAPMGR_CONFIG === 0x1)
      {
        heapMemParams.size = HEAPMGR_SIZE;
        Program.global.HEAPMGR_SIZE = HEAPMGR_SIZE;
      }
      else
      {
        // if you get an undefined error for the symbol bellow it means that AUTOHEAPSIZE has been defined in the application.
        Program.global.HEAPMGR_SIZE = 0;
        heapMemParams.usePrimaryHeap = true;
        HeapMem.primaryHeapBaseAddr = "&heapStart";
        HeapMem.primaryHeapEndAddr = "&heapEnd";
      }
    
      Program.global.stackHeap = HeapMem.create(heapMemParams);
    
      var GateHwi = xdc.useModule('ti.sysbios.gates.GateHwi');
      HeapMem.common$.gate = GateHwi.create();
      Memory.defaultHeapInstance = Program.global.stackHeap;
    }
    else if (HEAPMGR_CONFIG === 2 || HEAPMGR_CONFIG === 0x82)
    {
      var HeapMem = xdc.useModule('ti.sysbios.heaps.HeapMem');
      var heapMemParams = new HeapMem.Params();
      if (HEAPMGR_CONFIG === 2)
      {
        heapMemParams.size =  HEAPMGR_SIZE;
        Program.global.HEAPMGR_SIZE = HEAPMGR_SIZE;
      }
      else
      {
        // if you get an undefined error for the symbol bellow it means that AUTOHEAPSIZE has been defined in the application.
        //
        heapMemParams.usePrimaryHeap = true;
        HeapMem.primaryHeapBaseAddr = "&heapStart";
        HeapMem.primaryHeapEndAddr = "&heapEnd";
        Program.global.HEAPMGR_SIZE = 0;
      }
    
      var tempHeap = HeapMem.create(heapMemParams);
    
      var GateHwi = xdc.useModule('ti.sysbios.gates.GateHwi');
      HeapMem.common$.gate = GateHwi.create();
    
      var HeapTrack = xdc.useModule('ti.sysbios.heaps.HeapTrack');
      var heapTrackParams = new HeapTrack.Params();
      heapTrackParams.heap = tempHeap;
      Program.global.stackHeap = HeapTrack.create(heapTrackParams)
      Memory.defaultHeapInstance = Program.global.stackHeap;
    }
    else if (HEAPMGR_CONFIG === 0 || HEAPMGR_CONFIG === 0x80)
    {
    
      var HeapCallback = xdc.useModule('ti.sysbios.heaps.HeapCallback');
      var params = new HeapCallback.Params();
      params.arg = 1;
      Program.global.heap0 = HeapCallback.create(params);
      HeapCallback.initInstFxn = '&osalHeapInitFxn';              // Call First When BIOS boot. Initialize the Heap Manager.
      HeapCallback.allocInstFxn = '&osalHeapAllocFxn';            // Call for allocating a buffer
      HeapCallback.freeInstFxn = '&osalHeapFreeFxn';              // Call for Freeing a buffer
      HeapCallback.getStatsInstFxn = '&osalHeapGetStatsFxn';      // Return Statistic on the Heap.
      HeapCallback.isBlockingInstFxn = '&osalHeapIsBlockingFxn';  // Return TRUE: This heap is always blocking ('Hwi Gate' like )
      //HeapCallback.createInstFxn = '&osalHeapCreateFxn';        // Not Supported
      //HeapCallback.deleteInstFxn = '&osalHeapDeleteFxn';        // Not supported
      Memory.defaultHeapInstance = Program.global.heap0;
    
      if (HEAPMGR_CONFIG === 0)
      {
        // the following definition will create the #define HEAPMGR_SIZE ,
        // which is used by thestack to have information about the heap manager size.
        // if set to 0, this imply auto-size heap
        Program.global.HEAPMGR_SIZE = HEAPMGR_SIZE;
      }
      else
      {
        // the following definition will create the #define HEAPMGR_SIZE ,
        // which is used by the stack to have information about the heap manager size.
        // if set to 0, this imply auto-size heap
        // The heap buffer will be created automaticaly by using all the remaiing RAM available at the end of the build/link.
        // For this, 2 symbole needs to be created by teh linker file: heapStart and heapEnd
        Program.global.HEAPMGR_SIZE = 0;
      }
    }

    谢谢。

    阿克希莱什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koen:

    TI 的 Zigbee 测试团队根据您的 细微更改 、  使用43个器件24小时运行网络。  这包括 ZR 的/休眠 ZEDS/非休眠 ZED (每台路由器最多6个子、共4跳)、默认轮询速率和每60秒发送一个具有不同有效负载大小的自定义"大型网络测试"数据包。 ZC (或其他此类器件)从不会崩溃。  在此设置中、您有什么建议可以帮助导致此问题吗?

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我现在已经编译了 7.10.02.23 FW + TI ARM Clang 编译器 v2.1.2.LTS + CCS 12.2.0、固件在几小时/几天之间的某处仍会崩溃。 我已经和2个用户验证了这一点。

    关于重现性、我仍然不知道是什么触发了崩溃。 鉴于变量很多、我认为这是非常复杂的问题。 如前所述、7.10还能使许多人(包括我)保持稳定。

    我之前提到过、为了使6.20 SDK 保持稳定(此 SDK 是首次引入此问题的版本)、可以通过使用6.10 ZStack 库使其保持稳定。 事实证明这不是真的、6.20 SDK 与6.10 ti154库的组合似乎可以实现稳定。 如果情况确实如此、我将对用户进行更多的测试。

    一旦这个值被确认(6.20sdk + 6.10 ti154 libs 以使其稳定)、是否有可能深入了解6.10 <->6.20 ti154 libs 之间的变化、我的预期是这个错误仍然存在于7.10 ti154 libs 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koen:

    我将使用您的最新反馈更新 TI 软件开发团队、并询问 SDK 6.10版和6.20版之间15.4-stack 库之间的区别

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    似乎崩溃恰好在`AssocGetWithAddress`调用后发生。 请注意、在崩溃之前对`AssocGetWithAddress`进行了许多调用(3000+)。 此函数是否可能存在内存泄漏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koen:

    该 API 返回关联表条目、并且多年来没有任何 assoc/neighbor 表更新(尤其是 v6.10 <-> v6.20+左右)。  因此、该问题可能与这些表格具体无关。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我明白了、但  从众多不同的请求中发出请求、它始终与此请求崩溃、这难道不是很可疑吗? 是否可能是另一种方法将损坏的条目写入此表并在检索时导致崩溃?

    接下来、我将从 z2m 中禁用此调用、并查看是否仍然发生崩溃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将您的观察结果发送给软件开发团队以供进一步审核。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在没有 assoc GET 调用的情况下尝试运行固件、固件似乎保持更长时间(几天)、但最终仍然崩溃。 您是否对6.10 en 6.20之间的 ti154更改有更深入的了解?

    因为目前还不支持新的 P10芯片、所以我仍然很想开始使用7.10 SDK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     对于不同 SDK 版本之间的 TI 15.4-Stack 更改、无法分享任何见解。  测试团队也无法根据提供的测试条件复制此行为。  您是否无法在 v7.10项目构建中使用6.10 ti154源代码?

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自6.10的 ti154与7.10不兼容(获得了无效参数错误)。  

    "无见解可分享"意味着什么?TI 不愿意分享更改以调试此问题、还是没有更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉这么含糊的回应,我的意思是这些代表看不到源代码版本之间的任何差异,这可以解释你观察到的行为。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能从 吗?  研发团队将进一步调查可能导致此问题的 SRC 匹配表变化。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯定是的! 尽管我认为它不能解决崩溃的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好、我注意到6.10和6.20 SDK 已经从下载站点中删除: SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK 软件开发套件(SDK)| TI.com 

    为什么会发生这种情况、能否将它们放回?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koen、感谢您的报告。  我已经通知了正确的利益相关者、以便他们可以解决此错误。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    缺少的版本已恢复到 https://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK 

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    与此同时、我们做了更多的测试。 它证明了我之前关于使用6.10 TI154/ZStack 库、与6.20修复了6.20稳定性问题是错误的、遗憾的是、这并不能解决问题。

    我们还使用了 UART (而非 UART2驱动程序)进行了6.20测试、这也不能解决问题。

    您或研发团队对于下一步的发展方向是否有任何线索? 我仍然致力于寻找这种情况的根本原因、因为我不想被困在6.10 SDK 上。 我正在 Mac 上编译固件、在发行说明中建议使用 Windows、这可能会导致此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koen:

    只要您遵循发行说明中列出的所有依赖项、操作系统就不重要。  我将私下警告您继续我们的讨论。

    编辑:

    Koen 能够脱机解决此问题:

    经过反复试错、终于找出了6.20固件损坏的原因、问题不是1、而是2。 这一事实+固件崩溃需要3-7天的时间才是导致固件崩溃的原因。 以下2项更改可使6.20固件稳定:

    - define `NVOCMP_RECOVER_FROM_COMPITE_FAILURE`(这是在6.20中添加的)。

    -恢复使用 UART 驱动程序(而不是 UART2 )。

    此致、
    瑞安