Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
主题中讨论的其他器件:Z-STACK
为了仅允许一个路由器连接到 Zigbee 协调器、而不允许任何子节点、我尝试了以下更改、但仍有多个路由器节点加入网络。 我该怎么办?


结果:

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 QD、
您正在使用哪个 Z-Stack 版本? 可能的选项包括:
此致、
瑞安
您好、Ryan、
在这个屏幕截图中、我使用的是 Z-Stack 2.5.1a、只想测试这个功能。 实际上、我计划使用 ZNP +主机来实现一个系统、其中每层只能连接到三个路由器件、最多三层。 然后协调器将向其三个路由设备发送消息、每个路由设备都将选择一个路由器将指令发送到第三层(不同的父节点)上的三个路由设备、将它们转变为协调器并创建下一个网络。
这只是我不成熟的想法,你认为它是可行的吗?
由于此 Z-Stack 版本多年来已被弃用并且不再在 https://www.ti.com/tool/Z-STACK-ARCHIVE 上提供、因此 支持起来越来越困难、我建议您考虑迁移到 Z-Stack 3.0.2进行评估。
我计划使用 ZNP +主机来实施一个系统,其中每层只能连接到三个路由设备,最多三层[/报价]如果有正确的 Z-Stack 配置、应该可以实现此类网络设置。
向第三层(不同的父节点)上的三个路由设备发送指令,将它们转变为协调器并创建下一个网络。这不在 Zigbee 规范的范围之内。 这些路由器需要向原始网络发送休假请求并清除其网络信息(恢复出厂设置)、才能作为新的协调器重新启动。 这可以在理论上实现、但需要进一步的应用开发。
此致、
[/quote]
瑞安