This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520:即使在尝试相关线程的解决方案之后、持续载波 FCC 测试传输也会出现问题

Guru**** 2659325 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2520, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1335323/cc2520-problems-with-continuous-carrier-fcc-test-transmit-even-after-trying-solution-from-related-thread

器件型号:CC2520
主题中讨论的其他器件: CC2530、、 SMARTRXEBK

您好!  

我一直在尝试让定制电路板上的 CC2520进入连续音频传输模式以进行 FCC 测试、但到目前为止我没有成功。 似乎这个问题和答案应该正是我所需要的:

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/789307/cc2520-cc2520-how-to-enable-continuous-wave-carrier-wave-on-the-cc2520-for-certification

...但我尝试了寄存器设置从该解决方案没有成功。 我还尝试将 SmartRF Studio 提供的所有寄存器设置写入我们的板、以确保没有其他寄存器设置与其相关。  

如果我让它正常发送一个包含所有0xA5数据的数据包、我会得到一条漂亮的钟形曲线、其下有很多东西、如下所示:

当我将  FRMCTRL0从0x40更改为0x42或0x43并将 CC2520_INS_STXON 位设置为开始传输时、我会得到相同的钟曲线、尽管它下面没有显示:

我假设这告诉我的情况(因为钟形曲线与发送实数数据时一样宽)是、它仍在发送调制数据、现在全为零。 我想我会看到未调制数据的峰值更窄。 这是正确的假设吗? 我还认为、当 FRMCTRL0设置为0x43时、它看起来有点像第一个图像、并且正在发送随机数据。

实验表明、mdmtest0的0x65与0x05以及 FRMCTRL0的0x42与0x43的所有组合均会导致此相同的钟形曲线而不在其下任何内容。

我执行传输操作的方式可能有问题或其他一些配置问题。 某处是否有一些示例代码(可能是  SmartRF  Studio 的源代码)或其他一些信息显示了使无线电进入连续未调制传输模式所需执行的*所有*步骤?

谢谢。

格伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格伦

    很遗憾、我没有一块 CC2520电路板来与您一起执行测试、但我有一些注意事项。

    如果我有它发送一个数据包的所有0xA5正常,我得到一个漂亮的钟形曲线,下面有一堆东西,如下所示,这是有意义的:

    这确实是预料之中的、您的测量过程是合理的。

    Unknown 说:
    我想这告诉我的是什么(因为钟形曲线跟发送真实数据时一样宽)它仍在发送调制数据、现在全为零。 [/报价]

    设备可能在欺骗您。 我怀疑 TinySA 的 RBW 过大(您的屏幕截图显示其为 AUTO)、因此 CW 尖峰的分辨率已加宽。

    较窄的 RBW 将需要更长的时间来完成扫描、因此您还可以考虑将范围从20缩短至10、甚至是5 MHz。

    在线提供了有关此主题的各种参考资料-我真正喜欢的是下面来自 Tektronix 的 Alan Wolke (W2AEW)的简短视频。

    https://www.youtube.com/watch?v=Ffhs9Ny03lM

    另一方面、如果将检测器设置为峰值或平均值计算、 这种平均值计算可能会降低峰值的任何测量结果。 与调制信号相比、当单独测量 CW 信号时(相邻功率较小)、可以通过较低的值观察到这一点。

    我会思考可能导致这种行为的其他细节、并在我发现其他任何情况时进行报告。

    希望这对您有所帮助。

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常有趣的教训那里-我肯定学到了一些东西,但似乎这不是我的问题。

    在参考线程的波形中、他来自 CC2530的测试音调位于5.78MHz 跨度上、屏幕上显示了10个分段、并且整个波形几乎都位于其中一个分段中、因此我希望音调宽度大约为500-600kHz。

    在他不正确的静止调制 CC2520波形中、它被设置为一个12.8MHz 范围。 这大约是每分段1.28MHz、波形占用大约5分。 这就是6.4MHz 的宽度。

    我在 RBW 设置为10kHz 时运行了新的捕获、并且我的"未调制"捕获显示了大约10MHz 的大量能量。 我们更好的 Rhode & Schwarz 分析仪在办公室显示了类似的结果。

    更多信息... 我的办公桌上还有一个802.15.4产品、也打算用于 FCC 测试。 此模块使用包含 Nordic Semiconductor 无线电的 Fanstel 模块。 我想我会从那里扫描输出以供参考、并确保我不会愚蠢地使用这个便宜的分析器。 以下是我使用相同频谱分析仪设置从该产品捕获的调制和非调制图像。 您可以看到未调制的测试音调非常窄:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格伦

    感谢额外的详细信息、这些信息能够将测试设备与问题隔离开来。 实际上、器件似乎正在传输调制信号或非常意外的东西。

    如前所述、您已将设置从 SmartRF Studio 复制到电路板上、我想您使用的是 SmartRF Studio 的 Code Export 功能、是这样吗? 原因是、在配置 Tx 发送未调制载波时、除了前面提到的 MDMTEST0和 FRMCTRL、我看到有几个额外的寄存器被设置。 有些正在设置功率、但可能会影响其他因素。

    或许能够隔离运行代码中任何可能的问题的另一个详细信息:是否能够将 SmartRF Studio 直接连接到电路板以设置和检查寄存器? 我提出问题的原因是查看是否实际在器件中设置了设置(由于某些技术原因、我看到某些器件未正确设置值)。   

    过去、SmartRF Studio 是在基于 CC2520的板上进行认证/合规性测试期间使用的工具、因此我找不到任何将发送器设置为以 CW 运行的示例代码。 很遗憾、SmartRF Studio 的源代码未公开提供。

    我会尽量向那些对 CC2520更有经验的同事收集信息、并报告给他们、以防他们发现任何相关信息。

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-到目前为止、我仍然没有成功。 看起来我们要在没有此模式的情况下继续执行。 如果它变得至关重要、我唯一的想法是购买评估套件、看看它是否实际有效、如果是、我将使用逻辑分析仪捕获所有通信内容、看看它的功能与我正在做的不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格伦

    我能够采购 CC2520套件、今天我成功使用它运行了 SmartRF 工具。

    下面的屏幕截图直接来自频谱分析仪。 我只是打开了该工具、将其设置为5dBm、设置未调制载波模式、单击按钮 Reset CC2520并写入 settings、然后单击 Start Tx test (启动 Tx 测试)。

    我还在0dBm 和+5dBm 的条件下测试了2405和2480、  在每次参数更改时重复 Reset→Start Tx 按钮序列。 我的电缆相当长且有损耗、因此存在输出功率的差异。

    希望您能够深入了解您的器件的设置。

    希望这对您有所帮助。

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好-非常感谢。 您确切获得的套件是什么? CC2520DK 似乎已过时、目前需要的是  SMARTRXEBK 和 CC2520EMK 、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格伦

    我是通过将 CC2520EMK ( Mouser 仍提供)与旧 SmartRFEB05板组合而成的。 然而,目前使用 SMARTRXEBK 作为基板的选项似乎是目前唯一可供购买的选项。

    此致、

    拉斐尔