This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:有关准备中的阻塞测试的问题(ESTI EN 300 328 2.2.2)

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1341803/cc2530-questions-about-blocking-test-in-preparation-esti-en-300-328-2-2-2

器件型号:CC2530

你好?  

我需要准备与以下方面相关的阻塞测试 ESTI EN 300 328 2.2.2 。 我准备与下面的链接类似、我有几个问题。

链接: www.ti.com/.../SWRA536

1.在链路中 DUT 模式的设置是否类似于3.5 RX 设置? [所附屏幕截图]

2. DUT 模式是否存在 F/W? (我从一家测试公司听说过。)

3.如果不是[2],是否可以将 DUT 模式设置为 SmartRF Studio 而不需要 F/W 实现?

4、 如果您知道如何进行阻滞测试,请分享。  

感谢您的答复。 

此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    q1) 是的、设置类似、但您需要满足所用协议的要求(即、可接受的参照)。

    Q2)对于我们的早期器件(例如具有 Zigbee 的 CC2530)、没有特定的测试固件。 请使用 SmartRF Studio 来配置器件、无需刷写定制 FW。

    Q3)有关配置示例,请参阅 https://www.ti.com/lit/an/swra370/swra370.pdf 。 灵敏度示例关系最密切。

    Br、

    杰克