This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:RCP FW 支持是否与 WiFi 共存?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, CC1352P, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1341642/cc2652p-could-rcp-fw-support-coexist-with-wifi

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件: CC1352PSysConfig

大家好、

客户正在评估 Matter 边界路由器的 CC2652P 和 CC1352P。 他们想问 CC2652P RCP FW 和  CC1352P RCP FW 是否可以支持 WiFi 的共存(3线)功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    可以在 SysConfig 文件中启用此功能来构建任一器件。   

    RF stack -> TI-OpenThread ->无线电->实现共存


    TI 驱动程序-> RF -> RF 共存-> Coex PHY IEEE 802.15.4

    您可以参考 该文档的"共存"部分以获取说明。

    此致、
    瑞安