This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530、关于奎特;阻塞测试和奎特;的一些问题

Guru**** 2930950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1341000/cc2530-cc2530-a-few-questions-about-blocking-test

器件型号:CC2530
你好?


我当前正在使用 Zigbee CC2530、我知道我需要准备与 ESTI EN 300 328相关的阻塞测试。 我准备与下面的链接类似、我有几个问题。
链接: www.ti.com/.../SWRA536 1.我只需要在2405MHz 和2480MHz 上执行 RX 设置吗? 2.
"阻塞测试"是否最终检查 RSSI 值?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    最好是复查 规格的要求并与测试机构一起检查是否有任何未决的问题、以验证当前的要求。 当我阅读第一个问题的规格时、您只需要回顾所用最低和最高通道的 RX 性能。 对于问题2、通常应根据校准的测试设置(即来自配套设备、衰减和电缆/连接器损耗的已知输出)确定这些值、以确定被测器件接收到的所需信号电平。 需要注意的是、相关应用手册指的是 ETSI EN 300 328的旧版本(版本2.1.1) 当前版本为2.2.2、在这种情况下、阻断器将设置为固定电平、将所需信号设置为固定电平并评估 PER、以确保其满足 PER 要求。

    Br、

    杰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提示回复。 :)