This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:如何在两个 CC2530之间进行无线通信?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, TIMAC, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1342234/cc2530-how-to-wireless-communicate-between-two-cc2530s

器件型号:CC2530

如果我将数据传递到 CC2530的 TX UART 寄存器、它是否会被另一个 CC2530 RX 寄存器通过天线接收?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edan:

    CC2530是无线 MCU、而不是收发器、这意味着您必须向其加载有效的固件、以便使用所需的射频协议和通信外设设置进行通信。   更多详细信息、请参阅 CC2530软件示例 Z-stack 或 TIMAC 及其相应文档。

    此致、
    瑞安