This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651P3:ZED 调整时间以定期唤醒

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2651P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1345379/cc2651p3-zed-adjust-time-to-wake-up-periodically

器件型号:CC2651P3
主题中讨论的其他器件:Z-stack

您好!

我们可以将 ZED 示例的唤醒时间调整为每天2次吗?

是否可以 通过调整 POLL_RATE 或任何其他设置来实现这一点?

谢谢、此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anandhu:

    ZED 受到一个已知问题的限制、此处是 版本说明的参考

    ZigBee-1617 当使用较大轮询周期值时、Z-Stack 休眠 ZED 意外激活

    您可以使用 POLL_RATE 值540000或9分钟、这应该不会对功耗产生显著影响。  这是唯一唤醒 ZED 的时间、除非数据由其父级排队或 ZED 本身正在传输数据。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么深度睡眠模式呢? 是否可以在没有外部中断的情况下从深度睡眠模式中唤醒?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 SHUTDOWN 模式下没有 SRAM 或寄存器保留、只有引脚边沿、RESET 引脚或下电上电将重新启动器件活动。  由于先前的器件状态未被保留、CC2651P3必须重新启动应用程序、这将需要 ZED 重新加入网络。  这需要多个 OTA 数据包、这些数据包会消耗比网络内的一次性数据请求轮询更多的电流。

    此致、
    瑞安