This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:如何在 ZStack 3.0中使用 BASICRF?

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1346680/cc2530-how-to-use-the-basicrf-in-zstack-3-0

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件:Z-STACK

ZStack 3.0示例项目中不存在 basicRF 示例。

如何在   ZStack 3.0示例项目的 SampleSwitch 中使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edan:

    Z-Stack 解决方案 涉及到 对 IEEE PHY 的更高级别 API 访问、因此在此环境中无法使用基本的射频命令。  我建议使用 AF_DataRequest、您可以在 Z-Stack 3.0.2\Documents\Z-Stack 3.0 Developer's Guide.pdf 和 Z-Stack 3.0.2\Documents\API\Z-Stack  API.pdf 中了解更多信息。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    示例源似乎不存在。

    我计划将 Zigbee_Webee_ 254530-MASTER 的 light_switch 和 ZStack 3.0 light_switch 的 hal_adc 混在一起,自行制作。