This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ZNP-SW3:TIDC-ZNP-HOST +主机

Guru**** 2676105 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1346534/tidc-znp-host-sw3-znp-host

器件型号:TIDC-ZNP-HOST SW3
主题中讨论的其他器件:CC2530Z-stackCC2538

尊敬的网民:

大家好! 在使用 ZNP +主机时、我通过串行端口分别将两块开发板(CC2530芯片)与 ZNP 烧录到两台笔记本电脑上。 我使用 Z-tool 软件向他们发送命令、使一个成为协调器、另一个成为路由器、 路由器和协调器必须在1米之内、才能准确快速地加入网络。 当它们相距3米时、路由器会发送九个网络加入请求、然后才能成功加入网络。 有人能告诉我这是由于芯片本身造成的、还是有一部分代码可以进行更改以解决此问题吗? 请随时留言。 谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RF 性能似乎有问题。 您使用的是什么开发板(CC2530芯片)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YiKai、

    感谢您的答复。 我正在使用的芯片是 CC2530 F256 TI 2AJ P9XT G4。 当我将 Z-stack 2.5.1a 刻录到这个芯片上时、器件的连接和通信都是稳定的、通信范围可以达到40米。 但是、当我烧录 ZNP +主机集时、会遇到不稳定性以及更短的通信距离。 我不确定这是不是由于软件设置错误还是其他原因(如果是软件问题、我应该尝试修改代码的哪一部分?)。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QD、

     CC2538-SW3 仅详细介绍了 设计指南 和 TIDC-ZNP-HOST 存储库中的各种资源。  我不确定主机端根据这些信息做出了哪些假设。  这可能会设置一个与 CC2530不一致的默认 TX 功率值。  请注意、此资源已弃用、并且十年来一直未保留。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan Brown1

    很抱歉、我可能选择了错误的标题。 实际上、我下载的路径是 Zstack3.0\Zstack3.0.1\Z-Stack 3.0.1\Projects\ZStack\ZNP\CC253x。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 ZNP 二进制文件的位置、但我的注释集中在 Zigbee 主机上。  您是否尝试过改用 Z-Tool 作为主机的 Z-Stack 二进制文件来比较距离观察结果?  是否考虑 改用 Zigbee 3.0网关主机解决方案?  您使用的是什么 CC2530硬件(即定制电路板或 TI EVM、不是精确的芯片标记)?

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您烧录了 ZNP +主机集、但使用 ZTool 来测试 ZNP、您是否仍会遇到通信范围较短的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我正在使用 Z-tool 软件、通过 UART 发送命令、

    我还没有使用过 Zigbee 3.0网关主机解决方案。

    在线购买了定制开发板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 Z-Tool 软件对它进行了测试、现在我不确定它是否是开发板的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    带有 ZNP + HOST ZNP 的 Z-Tool 是否可以正常运行、不会出现更短的通信范围问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yiai,

    通信距离非常短。    具有 ZNP +主机 ZNP 的 Z-Tool  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您的 ZNP 固件有一些问题。 您可以尝试自行构建 ZNP 来测试它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还建议试验 SYS_SET_TX_POWER MT API 来确定是否可以增加缺省 TX 功率。  TI 提供的任何 ZNP 二进制文件都采用 TI EVM、因此您可能需要一个自定义固件构建来考虑您的自定义硬件设计。

    此致、
    瑞安