This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:ADC 和射频通信示例

Guru**** 2589560 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1346561/cc2530-example-of-adc-and-rf-communication

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件: Z-STACK

得到 ADC 的值之后、我想在两个 CC2530之间进行通信?

所以我需要 以 ADC 和射频通信为例。

  ZStack 3.0中找不到的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参阅 https://sunmaysky.blogspot.com/2013/12/cc2530-adc-howto-in-ti-z-stack.html?m=1 以获取 CC2530 ADC 读数。 若要发送读数、您可以使用 ZCL cluster/attribute 来发送相关数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edan:

    SWRC135\Source\Components\Radios\cC2530\ADC.cZ-Stack 3.0.2\Components\hal\target\CC2530EB\hal_adc.c 中存在资源、因此您可以按照 YK 的描述将此功能集成到 Z-Stack 应用示例中。   Z-Stack 3.0.2\Documents\Z-Stack 3.0示例应用用户 Guide.pdf

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我会尝试研究  ZCL 集群/属性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Z-Stack 3.0.2\Projects\ZStack\HomeAutomation 包含了温度传感器和恒温器应用示例、可供参考。  它们使用占位符来表示温度测量值、但这是一个通过 Zigbee 进行 ADC 测量和进行报告的示例。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 的所有 ZStack 示例源都比 Arduino 重。

    为什么它们没有提供基本函数源。
    例如,仅 ACD 或仅 RF 通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 CC2530基础软件示例、您可以参阅 CC2530软件示例用户指南 并从 此处下载示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经阅读了有关 CC2530手册的所有内容。

    我只是想要一张纸,但他们给了一本大书。

    当然我可以在其中找到。 我必须混合多个源。 然后发生冲突。

    所以一本大书并不比一本书好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2530基本软件示例为您提供基本的 PER 测试和光开关示例、因此您可以对其进行修改、以便在不需要使用 Z-Stack 时向应用发送 ADC。 如果您不希望这样做、可能需要阅读用户指南和数据表、以便自己编写应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我认为他们没有给出解决方案。 他们只是给了一本大书。