This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652PSIP:用于同步休眠终端设备的协调采样收听(CSL)特性。

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652PSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1341714/cc2652psip-coordinated-sampled-listening-csl-feature-for-synchronous-sleepy-end-device-ssed

器件型号:CC2652PSIP

您好!

 我找不到 sed 的任何示例程序。 是否可以在 CC2652PSIP 模块中运行 CSL 配置以将其配置为 sed? 如果是、请更新操作方法。 提前感谢。

此致、

S·U·G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认情况下应启用 CSL: https://github.com/search?q=repo%3ATexasInstruments%2Fot-ti+csl&type=code

    和 CC2652PSIP 也是支持的板: https://github.com/TexasInstruments/ot-ti/blob/release/thread-1.3-certification-support/script/build#L60

    谢谢。
    托比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 我可以使用温度传感器示例检查 CSL 配置吗?  我已经在温度传感器程序中设置了以下值。 但无法验证 CSL 的工作情况。

    #define OPENTHREAD_CONFIG_MAC_CSL_RECEIVER_ENABLE 1
    #define OPENTHREAD_CONFIG_MAC_CSL_SENSOR_ENABLE 1

    #define OPENTHREAD_CONFIG_MAC_CSL_AUTO_SYNC_ENABLE 1
    #define OPENTHREAD_CONFIG_MAC_CSL_MIN_PERIOD 10 //毫秒
    #define OPENTHREAD_CONFIG_MAC_CSL_MAX_TIMEOUT 10000 //秒
    #define OPENTHREAD_CONFIG_CSL_TIMEOUT 100 /秒
    #define OPENTHREAD_CONFIG_MAC_CSL_DEBUG_ENABLE 0
    #define OPENTHREAD_CONFIG_CSL_RECEIVE_TIME_AAD 320 //微秒
    #define OPENTHREAD_CONFIG_CSL_MIN_RECEIVE_ON 356 * 16

    #define TIOP_CONFIG_POLL_PERIOD   60000

    #define TIOP_TEMPSENSOR_REPORTING_INTERVAL 60000

    电能曲线图如下所示。 但找不到 CSL 脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是否已加入 Thread 网络?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试在最后重现此示例。

    请预计在3个工作日内更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、先生、请慢慢享用。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudheesh U G:

    要更新您的信息、我无法重现此问题。 下周会再试。

    此致、
    托比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudheesh U G:

    在我们的下一版 Thread (计划于4月底发布)中、它将在 https://github.com/TexasInstruments/ot-ti/tree/main 上 、可以更轻松地启用对 CSL 的支持(通过"tiop_power_ssed")、包括功率测量。

    我建议在发布后使用、因为它将包含 TI-OpenThread 的最新更新。

    谢谢。
    托比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    感谢您的支持。

    此致、

    苏德黑斯