This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:CCS v12.6.0 CC2538

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1354634/cc2538-ccs-v12-6-0-cc2538

器件型号:CC2538

您好!

在为 CC2538设置 CCS 期间、我需要安装什么组件?

此致、

-迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您计划将哪些软件资源用于 CC2538?   CC2538-SW、 Z-STACK和 TIMAC 仅支持 IAR EWARM。  更多 E2E 主题

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我有一个已导入到 CCS v12.6.0的旧 CCS 工程。  我需要安装 CC2538的 CCS 组件。

    此致、

    -迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以尝试使用选择的"SimpleLink CC13xx、CC26xx 和 CC23xx 无线 MCU"组件重新安装 CCS?  然后、通过目标配置 CCXML 编辑器或新建项目窗口确认 CC2538变体是否可用。  我只安装了上述组件、而我的 CCS 安装包括 CC2538部件。

    此致、
    瑞安