This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:终端设备无法返回网络

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1354822/cc2652r-the-end-device-cannot-return-to-the-network

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件: Z-STACK

用CR2032纽扣电池给终端设备上电,在终端设备入网成功后,断电,再次用CR2032纽扣电池上电,终端设备就无法回到网络中,一直处于断网状态,这种情况几率很容易发生。μ A

用两个CR2032纽扣电池并联给终端设备上电,在终端设备入网成功后,断电,再次用CR2032纽扣电池上电,终端设备就正常回到网络中。μ A

3用直流电给终端设备上电,在终端设备入网成功后,断电,再次用CR2032纽扣电池上电,终端设备就正常回到网络中。

我用的SDK版本是3.10版本 μ A

请问可以给一个解决思路吗?是否是SDk问题,还是芯片bug

1.使用 CR2032按键电池给终端设备加电。 终端设备成功连接到网络后、用 CR2032按钮电池再次通电、导致终端设备无法返回到网络并已从网络断开连接。

2.使用两节 CR2032按键电池并联为终端设备通电。 终端设备成功连接到网络后、使用 CR2032按钮电池再次为终端设备加电、终端设备将正常返回网络。

3用直流电源接通终端设备电源。终端设备成功连接网络后、用 CR2032按钮电池断电并重新上电。 终端设备通常会返回到网络。

4.我使用的 SDK 版本为3.10版

您能给我一个解决方案吗? 是 SDK 问题还是由于芯片错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用过示波器测过单个纽扣电池断电再次入网波形,以及两个纽扣电池的波形,他两并没有什么区别。μ A

    在晚上测试环境人少的情况下,单个纽扣电池就很容易回到网络里,不知道这条会对你有帮助吗?μ A

    1.我用示波器来测量单按钮电池断电并重新连接到网络的波形、以及两个按钮电池的波形、两者之间没有区别。

    2.在晚上的测试环境中,很少人,一个按键电池很容易返回网络,我想知道这是否会帮助你?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    这可能与尝试写入 NV 闪存时的低压状况有关(  此处描述了 SDK v4.20中的权变措施)、导致 Zigbee 终端设备上的 Z-Stack 网络配置损坏、从而无法在下电上电恢复网络。  鉴于过去五年中 Z-Stack 发生了大量变化、我建议您升级到最新的 SimpleLink CC13XX CC26XX SDK、以获得出色性能、或在运行 CC2652R 时使用改进的电池/硬件条件。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan  

    感谢您的回答。 根据测试、单按钮电池电流不足

    此致、
    肖恩