This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520:CC2520+CC2592

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2592, CC2520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1355365/cc2520-cc2520-cc2592

器件型号:CC2520
主题中讨论的其他器件:CC2530CC2592

您好、我们设计了一个结合使用 CC2520+CC2592的射频模块、但功耗只能达到5DB。 我们使用了您官网上提供的 CC2530+2592程序。 您能帮助我们确认问题发生在哪里吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tok Chan:

    我希望你们做得好。 我想问您是否已将您的设计提交到 SIMPLELINK-2-4GHz-design-reviews 设计工具| TI.com 、以便我们的工程师审查您的设计。  

    Unknown 说:
    我们使用了您官方网站上提供的 CC2530+2592程序

    -您能指出您在这里引用的文档吗,以确保我们在同一页面上。  

    谢谢。
    A·F