This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:ID0050:十六进制文件验证错误

Guru**** 2963670 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2592, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1355279/cc2530-id0050-error-in-hex-file-verification

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件:CC2538、 CC2592、

我在更新设计(303)时遇到基于现有功能设计(302)的验证错误。 Erase、Erase 和 Write 函数在各种 Windows 安装和 SmartRF04EB 中使用了混合结果。 任何闪存读回或验证失败。 我们已使用最新的闪存编程器和带 SmartRF04EB 的 SmartRF Studio 与器件通信。  

布局密切关注 CC2538_CC2592 EM 设计、以了解相关芯片间距和布局详细信息。

从有关该主题的现有 TI 博文来看、DD+DC 信号完整性和32 MHz 晶体时序似乎是普遍的原因。  

我在最新设计 和现有已知良好的设计中包含了闪存写入 DD+DC 线路和32 MHz 晶体的示波器捕获。 我在所有测量中使用了无源10x、300 MHz 探头、DUT 由笔记本电脑电池通过 SmartRF04EB 供电。

我有布局 CAD 和其他有用的评估材料。  

302晶体:

303晶体:

303 DD+DC:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在坏板上、采用相同的设置后、您是否能够刷写任何其他 hex 文件、例如 TI 网站上从 ZigBee 示例为 CC2530预构建的任何文件?
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在新设计中、只有基本 IO 切换图像成功刷写。  light_switch 和所有其他映像尝试后、在现有功能设计上成功刷写。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已衡量并确认:

    DCOUP 1.89Vdc -有 mV 纹波

    VDDS、VDDR 线路 SmartRF04EB 的标称值为3.5V 直流

    空闲流耗与数据表一致、似乎32M 振荡器没有启动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您提到 light_switch 示例成功闪烁、它是否也起作用?
    在303上刷写映像时、您是否看到 xtal 开始?

    您能否共享 hex 文件?

    此致