This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530路由器正常运行、但无法路由

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1360488/cc2530-cc2530-router-is-running-normally-but-unable-to-route

器件型号:CC2530

CC2530路由器运行很长时间、整个网络中包含30台路由器。 路由器之一无法与协调器通信、当它向协调器发送数据或者当协调器向它发送数据时、它会产生0xCD 错误。

使用监听工具抓取数据、发现在向协调器发送数据之前、发出了路由器请求、协调器回复了路由器回复。 当协调器向它发送路由器请求时、它不以路由器应答进行应答。 它不再定期广播链路状态。

我读出了故障 CC2530的路由表、发现它已全为空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aries:

    0xCD 表示 ZNwkNoRoute,该情形的路由表为空。  缺少 链路状态广播也与此有关。  您能否提供监听器日志?对于 ZR 的进一步调试是否确定了其当前状态?  可以通过重新加入、工厂复位或闪存编程来恢复器件吗?  该环境是设计为星形网络、还是路由器可以与其他路由器通信以形成网状通信?

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    坏路由器可以向 CC2652坐标发送 Route-Request 命令、并从坐标接收 Route-Reply。 但此路由记录不会记录在坏路由器的路由表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经向您发送了一条有关路由回复处理的私人消息。  是否有任何关于恢复设备功能的更新?  NV 内存是否看上去正常工作?  您是否 在该设备上观察到任何内存错误、是否可以在不长时间设置30多个节点的情况下迅速复制该问题?

    此致、
    瑞安