This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:Matter、带 AppleTV

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7, CC1354P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1359056/cc2652r7-matter-with-appletv

器件型号:CC2652R7
主题中讨论的其他器件: CC1354P10

您好、TI!

我们用 CC2652R7制造了 Matter 占位传感器产品。 我们已成功通过 Google Nest 测试了它,但我们无法连接到 AppleTV (是的,我们确实有正确的版本)。 然后、我们尝试了默认的 TI 锁定应用演示、该演示也未连接到 AppleTV。  

出现两个问题:  
1) 1) TI Matter 项目和 Apple 设备之间是否存在互操作性问题?
2) 2) 此拉取请求 似乎表明删除了对 CC2652R7的支持。 是这样吗? 我们是否必须更改为 x4器件?  

我希望 Matter 最终实现互联事物的最终目标:实现一切互操作和无网关。 到目前为止,我有点失望,但不是很惊讶。

谢谢、
弗雷德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fredrik:

    Unknown 说:
    1) TI Matter 项目和 Apple 设备之间是否存在互操作性问题?

    我能够在 iPad 和 Apple TV 上使用 lighting-app (最近一个月)进行此操作。 这是与最新的提交在主分支.

    Unknown 说:
    2) 此拉取请求 似乎表明删除了对 CC2652R7的支持。 是这样吗? 我们是否必须更改为 x4器件?  [/报价]

    正确、由于 Matter 的闪存消耗增加、我们现在推荐 CC1354/CC2674、如下所示: https://github.com/project-chip/connectedhomeip/tree/master/examples/lighting-app/cc13x4_26x4

    Unknown 说:
    我们已经使用 CC2652R7开发了 Matter 占位传感器产品。 我们已成功通过 Google Nest 进行了测试、但无法连接到 AppleTV
    Unknown 说:
    我们随后尝试了默认的 TI 锁定应用程序演示、该演示也未连接到 AppleTV。  [/报价]

    您正在使用哪种提交方式? 如果是支持 CC2652R7的较旧版本、则可能会落后于(自动更新?) Apple Home / Apple TV 操作系统。

    您能否分享您在调试过程中看到的内容的串行日志?

    谢谢。
    托比

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    我能够在 iPad 和 Apple TV 上使用 lighting-app (最近一个月)实现此功能。 这是与主分支上的最新提交。

    我想您在 CCxxx4上运行 lighting-app 吗?

    正确,由于 Matter 的闪存消耗增加,我们现在推荐使用 CC1354/CC2674[/报价]

     "我们推荐 CCxxx4"是否真的意味着以后的 CC2652R7上根本不支持 Matter? 如果是、则会有一些应进行相应更新的文档。 例如、 此处仍列出 CC2652R7为 Matter 兼容。 BTW。 我记得当时人们普遍认为、BLE 堆栈除了 ROM 中的代码外、还需要100KB 的空间。 现在、我们需要一个1M 器件来运行协议栈?  

    我相信我们已经尝试了 v1.0-ti-branch。 我的同事还提到了尝试的标签  v1.2.0.1。  

    我目前没有锁应用程序的日志、但我们的应用程序显示了这种日志:

    OpenThread started: OK
    Setting OpenThread device type to MINIMAL END DEVICE
    Initialize Server
    Subscription persistence not supported
    Server initializing...
    Last Known Good Time: 2023-10-14T01:16:48
    AccessControl: initializing
    Examples::AccessControlDelegate::Init
    AccessControl: setting
    DefaultAclStorage: initializing
    DefaultAclStorage: 0 entries loaded
    Using ZAP configuration...
    AccessControlCluster: initializing
    Initiating Admin Commissioning cluster.
    Cluster callback: 0x0000_0030
    Cluster callback: 0x0000_0406
    Cluster callback: 0x0000_0406
    Updating services using commissioning mode 0
    Failed to remove advertised services: 3
    Advertise commission parameter vendorID=65521 productID=32775 discriminator=3840/15 cm=0
    Failed to advertise extended commissionable node: 3
    Failed to finalize service update: 3
    CASE Server enabling CASE session setups
    Joining Multicast groups
    Server Listening...
    Initialize LEDs
    Initialize buttons
    Cluster callback: 0x0000_0406
    Cluster callback: 0x0000_0406
    Device Configuration:
      Serial Number: TEST_SN
      Vendor Id: 65521 (0xFFF1)
      Product Id: 32775 (0x8007)
      Product Name: TEST_PRODUCT
      Hardware Version: 0
      Setup Pin Code (0 for UNKNOWN/ERROR): 20202021
      Setup Discriminator (0xFFFF for UNKNOWN/ERROR): 3840 (0xF00)
      Manufacturing Date: (not set)
      Device Type: 65535 (0xFFFF)
    SetupQRCode: [MT:ALG0242C00KA0648G00]
    Copy/paste the below URL in a browser to see the QR Code:
    project-chip.github.io/.../qrcode.html
    Manual pairing code: [34970112332]
    *** Novelda Sensor ID: 0xE6EC03E6 Chip Version: 1 ***

    我认为锁应用的输出看起来非常相似、但它不包括配对码和二维码。

    谢谢。
    弗雷德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我猜您是在 CCxxx4上运行 lighting-app 吗?

    可以。

     "我们是否推荐 CCxxx4",是否真的意味着以后的 CC2652R7上根本不支持 Matter? 如果是、则会有一些应进行相应更新的文档。 例如、 此处仍列出 CC2652R7为 Matter 兼容。 BTW。 我记得当时人们普遍认为、BLE 堆栈除了 ROM 中的代码外、还需要100KB 的空间。 现在、我们需要一个1M 器件来运行协议栈?  [/报价]

    感谢您指出 TI.com 页面。 我们可能有针对 IT 的流水线更新、我会联系网络利益相关者。

    我还要给出官方声明、但据我所知、CC2652R7对于单芯片 Matter 应用是不可行的。  

    我目前没有锁应用程序的日志,但这是从我们的应用程序看起来的样子:

    此处显示的日志在器件启动时打印。 您是否能够获得包含调试过程的日志?

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日志包括调试。 换句话说,没有发生任何事情:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不管怎样、我认为唯一的正向路径是使用1MB 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    日志包括调试。 换言之,不会有任何结果:-)

    我看到了... 我们可能减少了日志以节省代码大小、例如以下网址: https://github.com/project-chip/connectedhomeip/blob/9f810445849ac06adbd63af14307664c263a99ea/examples/lighting-app/cc13x2x7_26x2x7/args.gni#L36

    在 Google Home 担任专员的情况下,同样的日志可能会出现。

    您是否在监听器日志上看到任何调试活动?

    我猜,唯一的出路是使用1 MB 的设备?

    是、由于 CC2652R7上的存储器限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢托比! 我已经订购了几款 CC1354P10 LaunchPad