This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:ZNP 和 NWK_MAX_DEVICES

Guru**** 2930430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1362134/cc2530-znp-and-nwk_max_devices

器件型号:CC2530

大家好、在 ZNP 中、我想只使用一个协调器和两个或三个路由器节点来设置网络。 当其他路由器节点发送加入请求时,它们应该无法加入网络。 除了下图中定义的变量之外、还需要修改哪些其他变量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QD、

    如果您不希望任何 ZED 加入、则可以进行设置。  如果希望同时关联 ZED、则也要增加 NWK_MAX_DEVICE_LIST。  如果您通过测试发现其他问题、请告诉我。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我只需要路由节点。 设置这些配置后、我通过串行端口观察到四个节点仍具有自己的网络短地址(是否加入了网络?)。

    此致、
    QD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有路由节点设备也通过 ZNP 进行配置、发送"网络转向"命令、然后成功加入网络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我将 MAX_NODE_DEPTH 设置为1时、所有网络节点都直接连接到协调器、但是可以加入网络的节点数不限于3。 我拥有的全部7个节点都可以加入网络。 只有当 MAX_NODE_DEPTH 设置为0时、才能加入任何节点。 这表明 MAX_NODE_DEPTH 确实有效果、但修改 NWK_MAX_DEVICES 不会更改网络节点的数量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 ZStack-2.5.1a 中、我可以修改 MAX_NODE_DEPTH 和 NWK_MAX_DEVICE_LIST 的值以将网络中的最大节点数限制为3。 但是、进行这些更改在 ZNP 中不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看这些材料后、我发现已在 C/C++编译器中定义了 NWK_MAX_DEVICE_LIST。 由于它具有较高的优先级、因此我直接修改了此处的值、并且成功运行。

    此致、

    QD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您报告您的问题的解决方案。  您   还需要考虑 beacon_MAX_DEPTH、DEF_NWK_RADIUS 和 ZDSECMGR_TC_DEVICE_MAX。

    此致、
    瑞安