This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK:产品信息请求–Matter SoC

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2674P10, CC1354P10, CC1354R10, CC2674R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1365859/simplelink-cc13xx-cc26xx-sdk-product-information-request-matter-soc-s

器件型号:SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK
主题中讨论的其他器件:CC1354P10CC1354R10CC2674R10、CC2674P10

可能与之相关的人员、

我叫 Jon Rhees、来自 CA Engineering (caengineering.com)。 作为一家工程服务公司、我们帮助其他公司针对自己的产品设计无线解决方案。 从一开始我就参与了 Matter 的开发–规范开发以及软件开发和设计、其中一些产品率先进入市场。 我目前的重点是 Matter over Thread 基于电池的产品。

我们会定期更新我们推荐给客户的新设计的技术组合。 因此、我将联系您、以收集有关您当前和未来 Matter SoC 产品的信息。

具体而言、我想了解您目前提供的或未来几年您发展蓝图中包含的以下 SoC:

  • 支持 BLE + Thread 的 SoC
  • 当前 Matter SDK 支持(或即将支持)
  • SoC 系列变体(存储器更大等)

如果可能、我还会要求提供有关这些 SoC 的特定信息:

  • Matter SDK 当前支持的指定 SoC 是哪种 SoC、如果不是、则是 ETA
  • 在 Matter 中使用时使用什么 RTOS–例如、FreeRTOS、Zephyr、特定于供应商的内核等。
  • 利用样板 Matter 应用(例如、lighting-app)估算当前 Matter 存储器使用量–通过这种方法可以了解 SoC 的大致资源使用量

此外、扩展到 WiFi 空间(适用于 Matter)的任何 SoC 系列都是值得关注的、但它们并不是我目前正在寻求的产品系列的重点。

我非常感谢您能够提供的任何信息–尤其是您主网站上未详述的潜在路线图信息。 正如我之前所说的、我的目标是在开始新设计时能够向客户提供推荐的平台。

如果您有任何问题或想要进一步讨论、请告诉我。

此致、

乔恩·莱恩斯