This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:Vref 精度

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7, CC2674R10, CC2340R5, CC2340R5-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1367569/cc2340r5-vref-accuracy

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:CC2674R10、CC2652R7、、

工具与软件:

您好!  

以%为单位的内部 VREF 精度是多少?  

谢谢

杰弗里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 CC2652R7和 CC2674R10、请回答相同的问题

    此致

    杰弗里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoffrey、您好!

    您可以从每个数据表中提供的参考图中推断所需的精度信息。 请注意、这些图表目前尚未插入 CC2340R5数据表(其内容将很快提供)。 目前、您可以使用包含性能数据的 CC2340R5-Q1数据表。 例如:

    通过这些图、您应该能够确定精度是否足以满足您的用例需求。 类似地、对于引用的其他器件、这些数据表中都有类似的图。

    谢谢。

    杰克