This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674P10:CC2674P10的电源…

Guru**** 2930170 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2674P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1368864/cc2674p10-power-supply-for-cc2674p10

器件型号:CC2674P10

工具与软件:

大家好、

我可以对下面的问题有您的评论吗?

虽然 CC2674P10可以在2.4GHz、20dBm 的条件下工作、但是否可以使用1.8V 来实现以下功耗?

或者我是否需要 在 20dBm 下施加2.5V 或3.3V 电压?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅数据表第节中的输出功率与 VDDS 关系图: TX 性能

    此致