This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674R10:编译 openthread 1.3

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1369736/cc2674r10-build-openthread-1-3

器件型号:CC2674R10
主题中讨论的其他器件:SEGGER

工具与软件:

好消息。 因此、我已经克隆了存储库、构建正常、但我只有.out 和.map 文件、没有 elf 文件。

是否需要设置或运行转换工具以创建 elf 文件时设置构建参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marjin:

    感谢您报告您成功构建了 ot-ti OpenThread v1.3存储库!  此资源使用 gcc-arm-none-eabi-9-2020-q2-update 、其在编译后不包含文件扩展名。  因此、GitHub 构建脚本 会附加.out 后缀 、以使其 在 CCS 或 Uniflash 中可识别为可编程文件。 您可以进一步研究 GCC 文档以了解有关您的选项的更多信息。  您出于什么原因特别需要 elf 文件输出扩展名?  这并不是 SimpleLink 器件的普遍要求。  

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的快速回复。

    我们使用 Segger Jlink 进行刷写和调试、Jflash 软件不允许加载.out 文件。

    因此我不需要.elf、但只需要 JFLASH 可以加载的内容。 .hex 也很好。

    我现在尝试了 tiarmhex 实用程序来转换为 hex 文件、这个方法可行。