This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:__interrupt void P1_ISR (void)

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1370640/cc2530-__interrupt-void-p1_isr-void

器件型号:CC2530

工具与软件:

您好、开发人员、

我想在 Zigbee 中实现红外(IR)中断接收、以便接收 IR 远程控制发送的按键信号。 遥控器使用 NEC 协议。 我是否可以参考任何相关示例?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QD、

    据我所知、TI 不会提供此类资源。  由于 CC2530 Zigbee 无线电不会直接接收红外信号、因此必须包含 IR 接收器二极管、因此您要么需要使用 NEC 协议和社区资源知识开发解码器代码、要么使用 IR 解码器 IC。  示例如下: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tir1000.pdf 

    此致、
    瑞安