This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:与 BOOSTXL-AFE031-DF1和 SimpleLink CC2xxx 器件的兼容性

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1352R1, BOOSTXL-AFE031-DF1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1372200/launchxl-cc1352r1-compatibility-with-the-boostxl-afe031-df1-and-simplelink-cc2xxx-devices

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1

工具与软件:

你(们)好!

我正在开发基于 PLC 的原型、并因此测试了各种 PLC 调制解调器/评估套件。 我计划将 EPS32用作 MCU 和线程控制器、但我注意到 SimpleLink MCU 的新系列与我的目标完全一致。 我只是对这三个部件之间的兼容性感到好奇、以及我在搜索中可能遗漏的任何其他东西。

感谢您的支持、

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

       尽管之前只为 C2000 LaunchPad 开发了该 BoosterPack 的示例、但 BOOSTXL-AFE031-DF1似乎与 LAUNCHXL-CC1352R1兼容。  对于 CC1352R1 Thread 解决方案、您可以参阅 ot-ti Github。

    此致、
    瑞安