This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:为什么将 GPS_MAX_SINK_TABLE_ENTRIES 定义为0x05?

Guru**** 2930970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1373719/launchxl-cc26x2r1-why-gps_max_sink_table_entries-is-define-as-0x05

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

工具与软件:

您好、在我的测试中、我可以看到、接收器可以 同时连接5个器件。 如果我正确理解这种情况、会因为 "#define GPS_MAX_SINK_TABLE_ENTRIES 0x05"而发生。  

我想知道为什么该值为0x5、而不是 NWK_MAX_DEVICES? 有任何 限制?

谢谢!

Cristiane Bellenzier Piaia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cristiane Bellenzier Piaia、

    我希望你做得好。 检查以上定义说明:  
    "//此器件支持的最大受电方表条目数"

    -这似乎与 NWK_MAX_DEVICES (与"接收器表"本身相关)有一个单独的限制、在定义"ENABLE_GREENPOWER_COMBON_BASIC "时使用。  

    我会联系以进行额外确认!  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cristiane Bellenzier Piaia、

    我已联系团队、但到目前为止、我尚未收到额外确认的回复。
    我将在收到团队的回复后立即通知您!

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cristiane Bellenzier Piaia、

     将 GPS_MAX_SINK_TABLE_ENTRIES 设置为5的原因之一是、更大的数字会浪费 nV 闪存空间(每个条目45字节)。 在典型网络中、并非所有器件都是 GP 器件、这就是 GPS_MAX_SINK_TABLE_ENTRIES 不匹配 NWK_MAX_DEVICES 的原因。

    但是、如果需要、您可以修改 GPS 代码以增加 GP 设备的数量。  

    谢谢!
    Alex F