This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:我想向 TI 工程师论坛求助

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TIMAC, CC2530, Z-STACK, SIMPLICITI, SMARTRF06EBK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1347187/cc2530-i-want-to-ask-to-ti-engineer-not-forum

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack、TIMAC、 SMARTRF06EBK

我想咨询 TI 工程师、而不是论坛。

 我如何向他们提出要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何通过软件重启终端设备

    您是否尝试过 SystemReset 或 SystemResetSoft?

    协调器在发送射频数据0xff 次后可正常运行。
    因此终端设备接收数据太晚。
    以下序列号的测试结果始终相同。

    您提供的代码随 TIMAC 软件一起提供。  与默认项目相比有哪些变化会导致此问题?  您能否提供有关如何观察和测量此行为的更多详细信息?  目前、自从我们讨论 RF 操作以来、我不明白这在过去一个月是如何打破的。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。  
    1)回复后。 我尝试了使用 HAL_SYSTEM_RESET();它运行良好。
    2) 2)到达0xff 时间花费的时间太长。 原始 TIMAC 源也显示了相同的测试结果。
    因此、我对其进行了修改、以在 MSA_ProcessEvent 函数的协调器 SEND_EVENT 中运行以下代码。

    if(msa_DeviceRecord[0].devShortAddr==0)
        MSA_AssociateRsp((macCbackEvent_t*)pMsg);

    到目前为止进展顺利。
    如果有任何错误、请告诉我。

    问题)
    使用 TIMAC 源、协调器通过一个 SEND_EVENT 与一个终端设备通信。
    因此、如果有10个终端器件、它必须执行上述 SEND_EVENT 10次。
    是否可以通过广播方式从同一个 Pan ID 成员的协调人到 END_DEVICE 进行通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于广播消息、短地址设置为 MAC_SHORT_ADDR_BROADCAST (0xFFFF)。  我还没有亲自尝试使用 MSA_McpsDataReq 和 TIMAC v1.5.2 SDK 执行此功能。

    如果您使用启用了 power_saving 的 RFD 节点、则在轮询请求(间接消息传递)之间禁用无线电接收功能、因此终端设备不会检测到这些广播。

    此致、
    Ryan